查看:
43779
回复: 30 |
【原创分享】 Altium Designer 一键导出坐标和BOM脚本,V0.9
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-11-06 09:16:17
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
这个自定义导出坐标脚本有这些"特点": 0: 没有复杂的设置, 几乎可以一键完成. 1: 脚本自动算出元件的中心点,没找到AD那个API可以使用,于是就自己写了. 7: 如果焊盘不在顶层或底层, 且元件也不在 顶层或底层, 则不输出坐标. 项目地址: 点击下载最新版脚本: PnPcustom.zip //需要注意这是离线文件,我们无法做到有更新通知您. //V0.9 2021-07-03 V0.8 2019-9-03 //增加功能: 导出BOM时,使相同元器件位号个数不超过200. 超过200则再另起一行. V0.7.1 2019-6-10 //修复BUG, 个别时候元件会使用三点算圆心.改为引脚数等于3,才尝试算圆心 V0.7 2019-5-13 //修改中心点算法,不对称引脚准了一些(三点算圆心,多点算矩形化中心.). V0.6 2018-6-16 //添加 导出错误信息 //添加 了一些常见的错误字符检查, 例如位号中包含空格. 并直接替换字符 V0.51 2018-5-26 //添加了一些错误说明. 例如疑似元件的层信息不对 //导出BOM的时候相同元件,忽略重复位号, BOM简洁 V0.4 2018-5-11 17:30 //添加导出BOM功能. BOM和坐标一键完成 V0.3 2018-5-04 19:21 //添加了些"自动纠正的" 功能 //如果焊盘不在顶层或底层, 且元件也不在 顶层或底层, 则不输出坐标. V0.2 2017-11-06 21:25 更新了一个版本, . 到此版本导出功能基本与AD16以下自带的导出样式一致了, 基本可以作为测试版使用了 //修复BUG, 居然触发了一个数据溢出,当某个坐标累积后会溢出. //添加 Comment列导出. V0.1 借鉴了github的开源作品,没学过 delphi 语言, IF语句都还还不熟, 一边看一边改, 基本上完成了我需要的功能. 所以将版本号写成V0.1 使用方法: 先打开 PCB 和 脚本项目. 然后在PCB界面下运行脚本
解决问题举例 (其实这些都是设计问题, 写这个脚本也是不得已为之.): 层信息优先依照焊盘来决定, 举例, 这个脚本将尝试优先使用焊盘的图层信息
这个脚本将尝试找焊盘个数大于1 才输出坐标, 下图种LOGO之类的元件将会过滤掉,不再会输出坐标。
这个脚本输出坐标的时候不看Type属性. 不管你设置成什么都将输出坐标.
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
黄世杰HSJ
0
主题
1
回复 |
发表于2021-06-02 10:58:28
|
显示全部楼层
28#
3脚圆心算法依旧不准,有没有办法修复
|
|