论坛首页 > PCB/SMT/钢网 > PCB打样 > 深圳嘉立创揭密高难度电路板打样...
查看:39135  |  回复:65
深圳嘉立创揭密高难度电路板打样采用的设备,工艺,曝光核心原材料了以一线品牌合作的打款记录!
limeng
【官方工作人员】
201
主题
728
回复
发表于Mon Nov 06 15:36:55 CST 2017   |  显示全部楼层 1# 电梯直达

第一篇:嘉立创公布高难度多层板工艺参数及价格:

一:先公布一下足以震撼的参数:

1)线宽:3.5mil

2)线隙:3.5mil

3)最小过孔内径:0.2mm

4)最小过孔外径:0.45mm

5) 最小BGA0.25mm

6) 层数:46层通孔非阻抗

    这些参数足以让那些,标榜以高难度为主的多层板制造商神经紧张,因为这些参数能通杀传统高难度制造商95%的订单。

二:嘉立创高精度电路板的价格:

这个价格足以让同行哭倒一片:

1)四层板长宽在5cm以内 打样10片,只收100元全包

2)四层板长宽在10cm以内,打样 10片,只收200元全包

3)四层板即使不在12项套餐范围内,打样价格也便宜,便宜得你不相信,只有工程费及板费:

工程费才:200    

菲林费:0

测试费:还是0

     高难度电路板,动不动过千。嘉立创用极低的价格,极高的品质,正式切入高精度多层板领域,让电路板高难度市场竞争再添变数;造福广大电子爱好者及中小型客户;初期按以上价格执行!

 

 第二篇:嘉立创是如何做好高难度多层板,树立高端品牌!

第一重保障:从生产工艺上保证工艺品质的可靠性:

1)坚决不采用省锡的负片工艺,采用正片干膜工艺,确保从工艺上保障品质

稳定可靠

2)所有多层板全采用36T丝网印刷,阻焊油比传统的43T厚50%,为BGA及更精密细线路的独立线提供可靠性保证

3)所有多层板一律采用铝片塞孔工艺,保证BGA焊接的可靠性,孔口发黄的问题给于极大的解决!

第二重保障:从核心原材料上保障材料品质的可靠性:好米做好饭,炫炫嘉立创的米有多好:

    .采用一线品牌“台湾南亚为核心供货商”:PP ,板材。

    .采用南方特铜的铜球,上等品质,过孔的导电性及延展性更好。

    .采用云南锡业的锡条,保证良好的上锡能力。

   。。。。。。。。。。。

    今天很多词都被滥用,火车都被吹得跑。以谁以认合作,嘉立创简单粗暴公布打款记录为证,我们是真的,真的是用的一线品质原材料:


(台湾南亚的打款记录,下图:)

  点击查看大图


(南方特铜的打款记录,下图:)


  点击查看大图


(云南锡业的锡球,如下图:)


  

第三重保障 :从高精密自动化设备上保障生产品质的可靠性,高精密的电路板,离不开巨额资金的投入,嘉立创为高精度多层板生产线投入了数亿元,来看看我们的部分高精密电路板设备!

1: 高精度线制造设备: LDI曝光机一台数百万,二台一起上


  


2:高精度丝印机:


  点击查看大图


 

3.做高端板必备神器,台湾竞铭高端电镀线:电流均匀性非常好!


  点击查看大图


4.台湾东台高精度钻机


  点击查看大图


 

5: 一流的压合设备:台湾知名品牌活全压机

   


 6: 行内知名水平线制造商,永天机械高精度真空蚀刻机

 

 


 

7: 以色列品牌全自动AOI线路检查机


  


 

 

: 眼见为实: 开启参观工厂模式:

         请关注我们微信公众号,我们将开启客户参观工厂模式

         

   

     感谢所有客户多年的支持以理解,包容,嘉立创将不懈努力,会做得更好,更强来回报你的认可,也希望你把此消息告诉你的朋友!

  该帖子已被limeng于Thu Nov 16 14:27:15 CST 2017编辑过
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
回复 收藏
  举报
limeng
【官方工作人员】
201
主题
728
回复
发表于Tue Nov 07 14:21:03 CST 2017   |  显示全部楼层 17#
MAGI 发表于 Tue Nov 07 13:58:08 CST 2017  15# 那现在这个 最小焊盘距走线的间距还有吗?
5mil
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
limeng
【官方工作人员】
201
主题
728
回复
发表于Mon Dec 18 18:02:14 CST 2017   |  显示全部楼层 51#
lulu 发表于 Mon Dec 18 17:47:14 CST 2017  50# 不能做阻抗,一切都是卵的,这就是差距啊,嘉立创哥!
很快开放
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
limeng
【官方工作人员】
201
主题
728
回复
发表于Thu Dec 28 10:35:25 CST 2017   |  显示全部楼层 55#
画板工人 发表于 Thu Dec 28 10:24:34 CST 2017  54# 上次发了一个完全合乎规则的PCB,嘉立创做不了。听工程师打电话...
下次做不了,直接加我的qq, 帮你详细了解一下3001295068 能不能加我的QQ,文件发给我,帮你确认一下,因为公布的是一部分最核心数据,还有很多参数!
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
limeng
【官方工作人员】
201
主题
728
回复
发表于Thu Jan 18 13:57:10 CST 2018   |  显示全部楼层 62#
丫丫蛋蛋 发表于 Thu Jan 18 10:34:24 CST 2018  61# 3)最小过孔内径:0.2mm 4)最小过孔外径:0.45mm 5) 最小BGA...
现在能做的就是这些,如果那些极个别更高的就做不了
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
limeng
【官方工作人员】
201
主题
728
回复
发表于Fri Mar 02 16:52:53 CST 2018   |  显示全部楼层 64#
现在支持阻抗计,高精密电路板+阻抗设计,统一不加价!
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部