查看: 20527
回复: 28
好消息!有了它你也是2.4G无线通信专家了
智易捷物联
8
主题
353
回复
发表于2016-11-21 18:42:09 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

     无线串口模块LC12S介绍

     地址http://www.szlcsc.com/product/details_88653.html

     曾经对于我们没有做过无线RF射频模块的电工来说,如果要自己设计一个2.4G的PCB模块,经常出现的问题是距离不够远的问题,主要的原因如下 :

     1、天线匹配无法通过专业仪器测量

     2、电容电感是否真的要使用村田等大品牌

     3、到底是软件导致距离近,还是硬件导致的,不能做出正确判断

     4、PCB布局到底有多大影响

    另外,如果你是专业的射频工程师。首次接触2.4G时,也可以通过它来判断好硬件OK后,有时间了直接自己做射频部分。可以大大提高工作效率。

    现在大家可以利用无线串口模块LC12S来进行开发了,只要把它当做普通串口使用就可以了。直接省去所有的关于无线射频的知识,而且速度比原来用串口时可以更快,有利于降低产品的功耗,

老产品也可以直接升级产品为2.4G的无线产品。可以让工程师专心的对自己的产品进行设计,避开一切2.4G压力。

    LC12S是基于2.4G的收发一体化串口透传模块,波特率可以通过串口进行更改,内置功率放大电路,主要用于可视距离为120米通信。如果隔障碍物会相应减小距离,不同的隔障碍距离请以实际测试为准。

在使用时,天线区域和周边5MM以内不要铺铜,以免影响信号的通信距离。

    模块可以贴片,也可以使用排针转接为插件方式。

NoThing
2
主题
43
回复
发表于2017-05-02 15:31:33   |  显示全部楼层
18#

买过几块测试了一下。感觉还不错的。

就是在接收过程中,如果信号稳,容易出现误码输出。

理论上,它误码了,应该是无输出的。


主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部