查看:
5273
|
回复:
17
|
智多晶完全独立自主开发“海麒”FPGA软件(HqFpga)新品发布
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-30 10:03:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
智多晶完全独立自主开发“海麒”FPGA软件(HqFpga)新品发布会IC China 2017第二天,10月26日上午10点,西安智多晶微电子有限公司在W4馆召开了“海麒”FPGA开发软件(HqFpga)新品发布会,吸引了众多来自相关行业的专家学者观众的参与,“海麒”FPGA开发软件以其完整的布局布线全流程、最先进的FPGA软件架构、快速高效的FPGA开发功能赢得了在场者的诸多好评。 与国内外大多数FPGA软件相比,“海麒”FPGA开发软件(HqFpga)具有以下优势:
一、软件架构和流程更完善: 国内外大多数FPGA软件是单点工具的堆集,虽然这些单点工具也“集成”在一个软件系统中,但工具之间只能通过文件接口来传递设计信息,造成工作重复、运行时间长、一致性差、无法全局优化等问题。 智多晶研发的“海麒”FPGA开发软件(HqFpga)在单一的可执行文件中集成了RTL-to-FPGA的所有功能。各功能模块共享统一的数据模型、器件模型及时序分析引擎,从而得以完成简单、快速、高效及优化的FPGA开发。 二、优化技术更丰富: 1.FPGA 资源感知综合(Resource Aware Synthesis) ●表达式优化 ●资源共享 ●FSM优化 ●MUX优化 ●片上专用资源推断与映射 2.时序驱动(TimingDriven)优化 ●组合逻辑优化、寄存器优化 ●映射、组装、布局、布线 3.逻辑与物理优化 ●时钟感知布局(Clockaware placement) ●次级时钟网络优化 ●物理综合 三、实时片上调试更简洁 1.RTL级别调试 ●直接在RTL源代码上选取信号 ●“所见即所得” ●更用户友好 2.丰富的调试手段 ●多种触发条件 ●多种采样深度 ●不同采样位置 ●波形显示 3.基于标准JTAG接口 4.支持远程调试 5.与开发环境无缝集成 良好的FPGA编译软件在整个FPGA生态链中起到举足轻重的作用,优良的FPGA硬件只有在优良的编译软件的支持下,方能发挥出其优良的性能、实现优良的功能。作为完全独立自主开发的“海麒”FPGA开发软件(HqFpga)必将有助于智多晶构建起更完善、更完美的FPGA产品系统。
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-30 10:36:18
|
显示全部楼层
2#
多多支持,自己先顶!
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-30 23:38:12
|
显示全部楼层
6#
这个目前三家都做不到,FPGA软硬结合的,其实和各个厂家的硬件架构有关系,所以各家芯片也只能用各家软件。
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-30 23:38:45
|
显示全部楼层
7#
联系厂家销售QQ46086925
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-30 23:39:17
|
显示全部楼层
8#
咱们目前没有在淘宝开店
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-12-01 12:30:09
|
显示全部楼层
10#
这个确实对工程师有非常大吸引力,不过还需要时间啊,我们现在人手还是不够的,如果加这个多任务!
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-12-01 12:46:17
|
显示全部楼层
11#
此处是立创的地盘,也得考虑下LC的感受
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-12-04 09:41:37
|
显示全部楼层
14#
样片有啊,开发板也有!!
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-12-04 10:38:33
|
显示全部楼层
15#
链接: https://pan.baidu.com/s/1hsIRB2s 密码: 3f1p |
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-12-08 23:02:31
|
显示全部楼层
17#
直接在LC采购,问相关人员,也可以直接联系我18664593879
|
|