查看:
5257
|
回复:
17
|
智多晶完全独立自主开发“海麒”FPGA软件(HqFpga)新品发布
|
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-30 10:03:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
智多晶完全独立自主开发“海麒”FPGA软件(HqFpga)新品发布会IC China 2017第二天,10月26日上午10点,西安智多晶微电子有限公司在W4馆召开了“海麒”FPGA开发软件(HqFpga)新品发布会,吸引了众多来自相关行业的专家学者观众的参与,“海麒”FPGA开发软件以其完整的布局布线全流程、最先进的FPGA软件架构、快速高效的FPGA开发功能赢得了在场者的诸多好评。 与国内外大多数FPGA软件相比,“海麒”FPGA开发软件(HqFpga)具有以下优势:
一、软件架构和流程更完善: 国内外大多数FPGA软件是单点工具的堆集,虽然这些单点工具也“集成”在一个软件系统中,但工具之间只能通过文件接口来传递设计信息,造成工作重复、运行时间长、一致性差、无法全局优化等问题。 智多晶研发的“海麒”FPGA开发软件(HqFpga)在单一的可执行文件中集成了RTL-to-FPGA的所有功能。各功能模块共享统一的数据模型、器件模型及时序分析引擎,从而得以完成简单、快速、高效及优化的FPGA开发。 二、优化技术更丰富: 1.FPGA 资源感知综合(Resource Aware Synthesis) ●表达式优化 ●资源共享 ●FSM优化 ●MUX优化 ●片上专用资源推断与映射 2.时序驱动(TimingDriven)优化 ●组合逻辑优化、寄存器优化 ●映射、组装、布局、布线 3.逻辑与物理优化 ●时钟感知布局(Clockaware placement) ●次级时钟网络优化 ●物理综合 三、实时片上调试更简洁 1.RTL级别调试 ●直接在RTL源代码上选取信号 ●“所见即所得” ●更用户友好 2.丰富的调试手段 ●多种触发条件 ●多种采样深度 ●不同采样位置 ●波形显示 3.基于标准JTAG接口 4.支持远程调试 5.与开发环境无缝集成 良好的FPGA编译软件在整个FPGA生态链中起到举足轻重的作用,优良的FPGA硬件只有在优良的编译软件的支持下,方能发挥出其优良的性能、实现优良的功能。作为完全独立自主开发的“海麒”FPGA开发软件(HqFpga)必将有助于智多晶构建起更完善、更完美的FPGA产品系统。
|
老张
8
主题
125
回复 |
发表于2017-11-30 11:59:04
|
显示全部楼层
4#
学习个新平台挺费时间的。如果能支持某个大厂软件,直接兼容,就更方便了。
解决各种电子机械光学疑难杂症,可帮消化改进老外的设备(抄板太LOW了,不干,哈哈)高手请联系Q1476299229
|
|