查看:
4547
|
回复:
12
|
JLC的104 0805都300多一盘了,为什么淘宝还有买100左右的?
|
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-12-05 11:42:58
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
JLC的104 0805都300多一盘了,为什么淘宝还有买100左右的?这里面有什么套路呢?本来想用683替换104,现在居然683也没货了……
|
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-12-05 15:15:17
|
显示全部楼层
7#
给你个建议:取100颗以上的样品放一个铁皮盒子里,热风枪开到350度,象炒豆子一样反复炒5分钟以上,冷却后再炒5分钟,如此冷热反复3次。然后一颗颗用电容表测量有无容量偏离过大的,有无开路的、短路的。如果基本正常,则可以基本确认这批电容无“严重问题”,因为经过冷热数次考验,过回流焊绝对可放心。如果应用电压在25V以下,那么耐压问题不用考虑,因为0805 104电容,一般耐压不会低于25V的。至于材质是X7R还是Y5V之类的,同样可用加热法测定,加热后容量变化过大的,必是低端材质的。 至于ESR、ESL之类的,一是靠感觉,二是产品实际验证。严格点就是用仪器测量对比其EMI抑制效果。具体点讲,同种材质、同种工艺的MLCC,其ESR\ESL大体差不多,所以MLCC的规格书极少有ESR/ESL参数,所以,大家选用MLCC,绝大多数都是关注容量、耐压、材质。 此经验仅供参考! |
|