查看:
7273
|
回复:
9
|
N76E003AT20和STM8S003F3P6技术指标对比 干货分享
|
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2017-12-12 09:54:01
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
STM8S003F3P6:一共20个脚,最多支持16个GPIO,支持16个外部中断;2个16位定时器[TIM1/TIM2],最多可以输出3路PWM信号;5个ADC通道,支持SPI/I2C/UART;8KBYTE FLASH,1K RAM,128 BYTE EEPROM;还有内置16M 高速振荡器,WDG等等。 单从器件的性能上来看:新唐的N76E003AT20相比之下更具备经典的优势: ? 1T/8051 :1T超值单片机,8051我们更熟悉的经典内核; ? 18KB Flash ROM:优于8KB Flash,而且18KB的闪存空间,全部都可以作为资料存储空间应用; ? 1024B SRAM ; ? 17个+1个输入口:优于最多支持16个GPIO; ? 2*UART, I2C ,SPI :优于SPI/I2C/UART(多一个UART); ? 8ch of 12bit ADC :优于5通道10bit ADC ; ? 6ch of individual duty PWM :优于3路PWM输出; ? 10KHz LIRC for WDT reset / WKT ; ? 16MHz HIRC ±1% Room temp. ±2% full condition; ? -40~105 ℃ 温度范围更宽; ? 2.4V至5.5V更宽的供电电压范围; ? TSSOP20 / QFN20; ? ESD&EFT:HBM/8KV MM/400V,Over 4KV,优异的ESD和EFT,抗干扰和ESD防护能力;
芯片供应代理,深圳市动能世纪,欢迎交流技术与讨论 黄工:2355239055 Tel:18025398186 因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
天郯
9
主题
337
回复 |
发表于2017-12-12 18:09:51
|
显示全部楼层
6#
用了N76E003做了个项目,试产了1000个,直接搞死了。 AD性能极差,所谓12位AD,还远不如PIC16系列10位的稳定,把12位过滤到只有9位也比PIC的10位跳动大。 睡眠电流大到不想说话。 太多不如意了。 高细分步进电机驱动THB6064AH: http://www.szlcsc.com/so/product/details_20644.html
|
|