查看:
7272
|
回复:
9
|
N76E003AT20和STM8S003F3P6技术指标对比 干货分享
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2017-12-12 09:54:01
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
STM8S003F3P6:一共20个脚,最多支持16个GPIO,支持16个外部中断;2个16位定时器[TIM1/TIM2],最多可以输出3路PWM信号;5个ADC通道,支持SPI/I2C/UART;8KBYTE FLASH,1K RAM,128 BYTE EEPROM;还有内置16M 高速振荡器,WDG等等。 单从器件的性能上来看:新唐的N76E003AT20相比之下更具备经典的优势: ? 1T/8051 :1T超值单片机,8051我们更熟悉的经典内核; ? 18KB Flash ROM:优于8KB Flash,而且18KB的闪存空间,全部都可以作为资料存储空间应用; ? 1024B SRAM ; ? 17个+1个输入口:优于最多支持16个GPIO; ? 2*UART, I2C ,SPI :优于SPI/I2C/UART(多一个UART); ? 8ch of 12bit ADC :优于5通道10bit ADC ; ? 6ch of individual duty PWM :优于3路PWM输出; ? 10KHz LIRC for WDT reset / WKT ; ? 16MHz HIRC ±1% Room temp. ±2% full condition; ? -40~105 ℃ 温度范围更宽; ? 2.4V至5.5V更宽的供电电压范围; ? TSSOP20 / QFN20; ? ESD&EFT:HBM/8KV MM/400V,Over 4KV,优异的ESD和EFT,抗干扰和ESD防护能力;
芯片供应代理,深圳市动能世纪,欢迎交流技术与讨论 黄工:2355239055 Tel:18025398186 因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-12-12 12:49:49
|
显示全部楼层
3#
新唐003 批量10K+的 表示您这忽悠成分巨大! 上面讲的都是“功能”不能说“性能”;指令执行效率没法跟STM8比较 另外EEPROM 跟dataflash是不同概念。新唐的dataflash操作时CPU完全停止响应5ms(中断也无法响应),应用时需注意错开这个时间。 100次擦写这也拿出来黑~呵呵(是不是做业务的都喜欢黑别人?) 原文是保证100次擦写,55度下保存20年。(意思是擦写次数越多,保存时间越短) |
|||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-12-12 22:00:14
|
显示全部楼层
7#
N76E003 的ADC基准用的是VCC的。需要自己通过检测内部基准的ADC值来实时校准。不像其他IC,基本都是使用内部基准直接测量ADC的。 所以要求高的,电源一定要够稳定够精确。才能保证整一批产品的一致性与稳定性。 |
|