查看:
36744
回复: 49 |
推荐几款高性价比的DCDC转换方案
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-12-21 13:25:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用BL8032满足要求, 4.2V-18V输入, 2A,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。 数据手册:BL8032_V1.1_en.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_94375.html 参考价格: 100 个以上:¥0.46 /个 推荐电路图, 输出5V的要改下R1的电阻值就可以了。
DC-DC芯片/BL8033CB6TR 4.2-16V输入, 3A输出,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。 采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_172098.html 批量价格:0.66元 数据手册:BL8033.pdf
|
|||
深圳阿愚
19
主题
213
回复 |
发表于2017-12-21 15:17:07
|
显示全部楼层
3#
请说一下里面那个4.7uH电感的选型要求和商城的购买链接,0805封装的可以吗?
|
|||
深圳阿愚
19
主题
213
回复 |
发表于2017-12-22 14:49:18
|
显示全部楼层
7#
2A输出的一定要用15uH吗?还是和3A的一样用10uH的也可以?或者有什么影响?
|
|||
深圳阿愚
19
主题
213
回复 |
发表于2017-12-22 16:56:56
|
显示全部楼层
9#
明白,谢谢
|
|