查看:
37150
回复: 49 |
推荐几款高性价比的DCDC转换方案
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-12-21 13:25:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用BL8032满足要求, 4.2V-18V输入, 2A,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。 数据手册:BL8032_V1.1_en.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_94375.html 参考价格: 100 个以上:¥0.46 /个 推荐电路图, 输出5V的要改下R1的电阻值就可以了。
DC-DC芯片/BL8033CB6TR 4.2-16V输入, 3A输出,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。 采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_172098.html 批量价格:0.66元 数据手册:BL8033.pdf
|
|||
Gavin168
0
主题
15
回复 |
发表于2020-08-19 19:47:34
|
显示全部楼层
40#
同意21楼的说法,输入5V,想产生个3.3V,如果电流大到1A左右,则此芯片就没戏了,要输入6V才正常,不知道为什么求大神指点
|
|||
Gavin168
0
主题
15
回复 |
发表于2020-08-19 19:49:44
|
显示全部楼层
41#
其实我输出不到1A,大概在200mA就没戏了。。真难受
|
|||
Gavin168
0
主题
15
回复 |
发表于2020-08-19 19:52:53
|
显示全部楼层
42#
遇到你同样的问题,想死的心都有
|
|