查看:
37137
回复: 49 |
推荐几款高性价比的DCDC转换方案
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-12-21 13:25:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用BL8032满足要求, 4.2V-18V输入, 2A,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。 数据手册:BL8032_V1.1_en.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_94375.html 参考价格: 100 个以上:¥0.46 /个 推荐电路图, 输出5V的要改下R1的电阻值就可以了。
DC-DC芯片/BL8033CB6TR 4.2-16V输入, 3A输出,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。 采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_172098.html 批量价格:0.66元 数据手册:BL8033.pdf
|
|||
绝对零氪QAQ
0
主题
2
回复 |
发表于2022-04-02 16:25:17
|
显示全部楼层
47#
大佬们好。最近我也再用BL8033这个芯片……给Cat1模块做供电电路,5V转3.8V(后面因为会降压,改成5V转4V,实际适配器输出5.6V)。原理图和PCB都会贴出来。已经在这个帖子里观望好几天了,各位的建议(除了改PCB)我基本自己都用在了电路上了。现在描述一下问题。供电电压在5.8V--7V的时候正常运行(5.6V勉强用着)。在这个范围左右的电压值都会引起某一瞬间电流为0的情况(比如8V,12V)。上面的情况是自己用恒流电源一点一点测出来的。求大佬指教一二。 关于需要用金属触碰FB引脚才能彻底转换的问题:在反馈电阻(典型应用电路 R2电阻)的两端并联小电容解决的。本人并联了一个33pf的电容,把这个问题解决了)
|
|||
绝对零氪QAQ
0
主题
2
回复 |
发表于2022-04-02 16:31:12
|
显示全部楼层
48#
原理图上的数据对应5V转4V(实际上电压表测量是5.6V转4.09V)。去掉了FB连的电阻,电感改成了15uH。测试的电路就是这个配置的。
|
|