查看:
30910
回复: 32 |
RS485通讯接口上10欧限流电阻(封装2512)烧坏,请各位大侠给分析一下原因。多谢
|
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2017-12-26 21:35:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
D25,D26,D27是SMBJ6.8CA,R147,R148在客户那里老化测试时烧坏,一共50套设备,出问题的有8台。请各位帮分析一下原因,不胜感激。 这个电路我们产品上一直在使用,每年有上万套设备出货,但是只有这次遇到这种烧电阻的情况。是继电器产品,客户负载是12V推杆电机,电机和控制器使用同一电源供电。485接口没有使用隔离电源。 |
就会画简单双面板
4
主题
200
回复 |
发表于2018-02-27 16:06:52
|
显示全部楼层
17#
以前用过这套电路做产品(好几千台)。A跟B中分别串了20欧姆、1206的电阻,小批量没发现异常,大批量供货后,发现部分产品通讯异常、无法通讯,测试发现全部都是20欧姆电阻烧毁。 我的RS485终端设备使用的485芯片是3.3V的,也就是楼主图中的VCC=3.3V,而客户自行设计的控制器使用的是5V供电的无极性RS485芯片。(理论上分析这个不应该是损坏的原因) 但是,我方将烧毁的电阻更换后(还是20欧姆1206),将芯片电源由3.3V提高到5.0V以后,运行正常,从此没有再发现此电阻烧毁的情况。 |
|