查看:
30887
回复: 32 |
RS485通讯接口上10欧限流电阻(封装2512)烧坏,请各位大侠给分析一下原因。多谢
|
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2017-12-26 21:35:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
D25,D26,D27是SMBJ6.8CA,R147,R148在客户那里老化测试时烧坏,一共50套设备,出问题的有8台。请各位帮分析一下原因,不胜感激。 这个电路我们产品上一直在使用,每年有上万套设备出货,但是只有这次遇到这种烧电阻的情况。是继电器产品,客户负载是12V推杆电机,电机和控制器使用同一电源供电。485接口没有使用隔离电源。 |
XK2018
1
主题
3
回复 |
发表于2018-02-27 11:31:36
|
显示全部楼层
16#
电路设计有问题,485 A/B端到芯片的电路应该是 先TVS管,然后再经过电阻再到芯片,楼主的电路如果有高压或者干扰信号是先经过电阻再到TVS管
|
|