查看:
69082
回复: 111 |
【已开奖】体验立创EDA,送8个188元现金红包!
|
立创小编
139
主题
163
回复 |
发表于2017-12-29 17:10:55
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
>>>中奖者感言帖:風火流云,蓝冻,tiangang,晓草6688,ninwji。 一人我饮酒醉,红包我发一堆! 一直“默默无闻”的立创EDA,最近迎来了新版本,全面优化更流畅,舒适浏览更美腻~ 小编特此送出8个188元现金红包,邀请大家来体验! ———————————————————————————— 【面向对象】立创社区所有新老用户 【活动时间】即日起至2018.1.9 18:00 【参与方式】 注册立创EDA(若已有账号则无需注册),登陆后试用编辑器(新建一个原理图或PCB,进行原理图或PCB绘制,试用一下即可),将编辑界面截图跟帖(截图须显示右上角账号名),并列举使用过程中编辑器的优点和缺点各1-2个。 注:进入编辑器页面,点击新建按钮即可开始编辑,如下图示,使用教程详见:http://docs.lceda.cn/ 。 Lucky Dog奖(4名):每人奖励188元新年红包! (注:若有百分比数值为0,则用20.18%代替;楼层计算结果四舍五入取整数) 抢楼奖(4名):每人奖励188元新年红包! 中奖楼层:66楼,166楼,266楼,366楼。 【其它说明】 ①. 幸运奖和新年抢楼奖可以为同一楼层。 ②. 一个立创EDA账号可参与一次,重复参与无效,水帖无效,若无效楼层中奖则顺延至下一楼层;连续水帖不得超过3层,否则取消参赛资格。 ③. 2018年1月10日九点后公布中奖名单,中奖用户须于名单公布的24小时内跟帖留下QQ号,否则视为弃奖。核实相关信息后,工作人员(QQ号:3002910018)将进行联系及派奖。 ④. 未尽事宜和活动最终解释权归立创商城所有。 |
此山无老虎
4
主题
7
回复 |
发表于2018-01-13 01:56:48
|
显示全部楼层
111#
之前试过easyEDA,感觉非常不好用,就没有试用下去关掉了。 这次看到立创EDA对之前的软件改进还是很多的。 晚上大概简单的试了一下原理图和PCB,说一下体会。 平时使用PADS。 感觉EDA需要迫切解决的几个问题: 1.在画自己的PCB库元件的时候,画边框非常不方便啊,不知道是我不会操作还是本身软件就是这样设计的,例如:我要画一个2EDG-5.08-4P的接插件,放置焊盘1,修改焊盘1的参数,对焊盘234一般可以根据焊盘1的位置直接向右按等距放置自动生成。 EDA就必须复制出3个来,然后每个输入坐标。 然后是外框,切换到顶层丝印,为什么没有画方框的选项。。如果用那个画线直接90°画一个框出来,根本没法设置方框大小和坐标啊,只能分别画4条线,然后分别输入坐标。。。 2.在原理图导出到PCB后,交互选择元件的时候,在原理图点击元件,按快捷键Ctrl+X,自动切换到PCB界面,元件会变成选择状态,这里都没有错,但是为什么要把设计视角切到元件上啊。。这样如果我元件很多的话,我需要把元件一点一点挪到边框里面去。。 应该像PADS一样,交互选择了元件之后,PCB界面停留在原先的视角,按一个快捷键(Ctrl+E)移动元件,被交互选择上的元件自动变到现在的鼠标位置,这样可以非常方便的放置元件。 3.请问有没有PCB界面的各网络显示颜色?我找了很久没有找到,可能是新手不会用。 这个对设计非常关键啊,如果有多组电源,地,需要根据电源地来放置元件,如果所有网络都是一个颜色显示,非常不直观。 然后,,然后我就画不下去了。。 优点是在线保存,库可以共用,很方便。。 希望立创EDA越做越好,不知道会不会有人看。 |
|