查看: 5322  |  回复: 10
GD32F303VET6  低价促销
到处荡荡
1
主题
174
回复
发表于2017-12-31 21:58:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

LQFP100封装的型号:GD32F303VET6

优势:

1.  引脚兼容STM32F103VET3, STM32F303VET6, 

2.  升级内核为Cortex_M4F,Cortex-M4F浮点内核,支持快速DSP数学运算指令,速度快,功耗低。软件上是兼容,几乎不用改动,除个别升级的ADC部分寄存器。

3.  升级主频为120MHZ 速度更快。

4.  强化模拟部分 16位ADC,  快速的模拟比较器。

5.  大容量存储器 512KB的FLash

到处荡荡
1
主题
174
回复
发表于2018-01-04 21:46:36   |  显示全部楼层
2#

120MHZ M4内核(浮点、DSP),

Flash  512K 

RAM  64K

USART+Uart 3+2

I2C   2

SPI/I2C   3/2

CAN2.0 1

USB2.0 1

ADC  3

DAC  

GPIO  80

到处荡荡
1
主题
174
回复
发表于2018-01-10 21:20:51   |  显示全部楼层
4#
发表于2018-01-07 16:56:03  3# 请教楼主,GD32F103RBT6可不可以用ST-LINK直接烧录?
这个没试过,不确定的,但用J-Link,U-Link是可以的。
到处荡荡
1
主题
174
回复
发表于2018-01-26 21:09:33   |  显示全部楼层
6#

keil的插件和固件库

GD32F30x_add_on.rar 

GD32F30x_Firmware_Library.rar 

到处荡荡
1
主题
174
回复
发表于2018-05-09 20:48:23   |  显示全部楼层
8#
发表于2018-03-26 15:20:56  7# 软件不用改动,是指兼容STM32F1,还是兼容STM32F4?
没说不用改,肯定要改动一点的。都相似,303就是用来代替103的,并比103的性能更高,价格还低。
到处荡荡
1
主题
174
回复
发表于2018-05-09 20:49:34   |  显示全部楼层
9#
大促销了。优惠一个星期。欲购从速。
到处荡荡
1
主题
174
回复
发表于2018-05-10 19:24:36   |  显示全部楼层
10#
赶快下手,买几片去试试

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部