查看:
2490
|
回复:
1
|
汽车的SMT贴片加工对LED灯具的驱动器有哪些特殊要求?
|
意马天下
1
主题
1
回复 |
发表于2018-01-02 14:39:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SL6015是一款应用于在电感电流连续模式下的降压型的led恒流驱动器。用于汽车高效驱动一颗或者多颗串联在一起的led照射灯。汽车类的产品电子板加工的技术要求是非常高的,电子工程是通过客户提出的要求在电脑中输入相关的技术操作,经过正常的SMT贴片加工上件,把一块pcba板子生产出来进行测试,在组装成汽车LED灯具。应用到汽车上面。虽然说起来简单,但是汽车的SMT贴片加工对LED灯具的驱动器有哪些特殊要求呢? 汽车的的SL6015pcb线路板在内部集成了自动温度补偿控制电路。当pcb线路板的芯片运行温度超过了120度时,led输出电流就会随着温度的上升而逐渐减小,能够稳定在某一值的电流,这就避免了在传输过程中受温度过高影响LED低频闪烁的情况了。 汽车LED驱动器其实并不复杂。
在汽车行业中led灯具应用灵活性,LED驱动器的线路板要求是根据不同的汽车使用来定做的。所以在进行汽车pcba板设计时,设计人员可利用LED驱动器设计的效果将车辆的灯光作为该汽车品牌外观亮点。要使LED灯发光效率高,使用寿命长,从技术的角度来看,smt加工发挥的作用是直接影响汽车LED灯具发光的效果。 但也证明了SMT贴片加工从技术角度解释了为什么这种光源越来越受到汽车厂家的青睐。汽车上都有很多种类的灯由LED光源扛起了大梁,包括方向灯、尾灯、近光灯和刹车灯,这些LED灯担任的角色不同,功能不同,对为其驱动的电源也提出了不同的要求,靖邦为了满足客户提出的要求。此外,LED灯的性能也在不断地发展。电子技术人员在选择和协调驱动方案时,涉及的可能使用的驱动方案越多,客户的关注点就会有所不同。 |
意马天下
1
主题
1
回复 |
发表于2018-01-02 14:41:51
|
显示全部楼层
2#
|
|