查看:
43088
回复: 43 |
38V 2A 1.4MHZ 高效率DCDC降压芯片,同步整流效率更高,无二极管,电路简单可...
|
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2018-01-03 17:22:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
38V 2A 1.4MHZ 成本才1元出头,性价比高。是立创商城的中高端品牌厂家:圣邦微的精品DCDC芯片。
优势如下: 1. 宽的输入电压4.5V to 38V , 2. 额定电流高达 2A, 在输入电压低于28V时,输出电流可以达到3A。 2. 耐压高达38V。 3. 有欠压,过热,过注流等保护功能。 4. 高效率DCDC降压芯片,同步整流效率更高,超过91%以上。 3. 无需二极管,电路简单可靠。 5. 1.4MHZ开关频率高,纹波小,并且用的电感更小,成本更低。 6. 有软启动,防止启动不稳定。 7. 有散热焊盘,散热更好,更高靠。 8. 待机功耗更低,达UA级,适合电池供电的场合。静态电流低于15μA。 手册: SGM6232 2A, 38V, 1.4MHz Step-Down Converter.pdf 采购连接: http://www.szlcsc.com/so/product/details_84446.html
|
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-01-13 03:26:21
|
显示全部楼层
18#
SGM6232: 2A, 38V, 1.4MHz, Iq=0.8~1.7mA. Does SG Micro Corp makes a similiar IC with Iq<=0.16mA? |
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2020-04-30 05:13:10
|
显示全部楼层
42#
>你好,请问一下,就是我使用该芯片之后,发现五电源输出,这个是什么原因呢?原理图如下: You have tie the EN to ground, which will turn off the SMPS IC. |
|