查看:
11111
回复: 9 |
基于PSF-B01模块的Wi-Fi智能插座(支持天猫精灵语音,Alexa 和Google ...
|
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-01-10 23:33:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
酷宅科技提供的PSF-B01模块(http://www.szlcsc.com/so/product/details_180320.html),是一款高集成度智能插座模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用智能插座。 使用该模块开发的智能插座支持通过“易微联”App 快速配对,支持远程控制,定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。 支持国内天猫精灵语音控制,海外支持Echo音箱(Works with Alexa)和 Google Home控制 。 支持与IFTTT 联动设置各种智能场景。支持与Google Nest 联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。PSF-B01模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。 为了方便用户使用模块, 我们会陆续推出基于该模块设计的各种智能插座设计: 直接适配市面上能买到的各种公模插座外壳~ 这里我们先发布第一个基于PSF-B01模块的评估板项目(基于LCEDA开发):https://lceda.cn/jyzhiyu/psf-b01-demo --- 该项目展示了模块的易用性: 1. 简单连接一个按钮,即可实现让设备进入配对模式与本地开关设备 2. 简单连接一个LED就可以实现Wi-Fi和连接状态展示 3. 简单连接一个继电器+LED就可以实现对插座的控制 4. 提供AC-DC 5V(供继电器)和 3.3V(5V过LEO,供模块) 就可以让整套语音智能插座跑起来~ 零代码开发。适合用于各种场景。 酷宅科技 www.coolkit.cn
|
流浪的猫
0
主题
94
回复 |
发表于2018-01-11 14:31:06
|
显示全部楼层
2#
有 APP 用? 有PWM的?
|
流浪的猫
0
主题
94
回复 |
发表于2018-01-11 15:35:57
|
显示全部楼层
4#
好的 没几个先自己用下 本地是说有wifi但是不用服务器就可以控制?
|
|