查看:
38431
回复: 43 |
零代码开发的智能开关插座模块
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-01-11 00:13:51
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
酷宅科技刚在立创商城上线了4款模块,都是为工程师们准备的高集成度的零代码开发模块: 1. PSF-B01模块(http://www.szlcsc.com/so/product/details_180320.html),是一款高集成度智能插座Wi-Fi模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用智能插座。 使用该模块开发的智能插座支持通过“易微联”App 快速配对,支持远程控制,定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。 支持国内天猫精灵语音控制,海外支持Echo音箱(Works with Alexa)和 Google Home控制 。 支持与IFTTT 联动设置各种智能场景。支持与Google Nest 联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。PSF-B01模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。 参考设计(简单的外围单路需求):https://lceda.cn/jyzhiyu/psf-b01-demo 市面上使用该模块方案的成品案例:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.11.85c3949MG90gM&id=560237001705&ns=1&abbucket=6#detail
2. PSF-B04模块(http://www.szlcsc.com/so/product/details_180321.html),是一款高集成度多通道 智能开关/插线板Wi-Fi模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用智能墙壁开关和插线板。最多支持4通道。 使用该模块开发的智能插座支持通过“易微联”App 快速配对,支持远程控制,定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。 支持国内天猫精灵语音控制,海外支持Echo音箱(Works with Alexa)和 Google Home控制 。 支持与IFTTT 联动设置各种智能场景。支持与Google Nest 联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。PSF-B04模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。 参考设计:发布中 市面上使用该模块方案的成品案例:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.4588c2ffWCckBr&id=560595029919&ns=1&abbucket=6#detail 3. GSA-D01模块(http://www.szlcsc.com/so/product/details_180322.html), 是一款高集成度多通道 智能开关/插线板GSM模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用远程开关控制器。 使用该模块开发的智能插座支持通过“易微联”App 扫码配对,支持远程控制,定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。 支持国内天猫精灵语音控制,海外支持Echo音箱(Works with Alexa)和 Google Home控制 。 支持与IFTTT 联动设置各种智能场景。支持与Google Nest 联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。GSA-D01模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。 可国内提供包终身流量套餐的配套流量IC(非SIM卡)。非常适用于做IoT远程控制项目,目前用于多个户外电箱,户外照明和农业灌溉项目。提供服务器API,实现IoT系统对接。 参考设计:发布中 市面上使用该模块方案的成品案例:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w1031-15127944516.2.1e8c1f7fFHsVLO&id=548088001494 3. GSA-D04模块(http://www.szlcsc.com/so/product/details_180323.html), 是一款高集成度多通道 智能开关/插线板GSM模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用远程开关控制器。 该开关支持最多4路操作。使用该模块开发的智能插座支持通过“易微联”App 扫码配对,支持远程控制,定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。 支持国内天猫精灵语音控制,海外支持Echo音箱(Works with Alexa)和 Google Home控制 。 支持与IFTTT 联动设置各种智能场景。支持与Google Nest 联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。GSA-D04模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。 可国内提供包终身流量套餐的配套流量IC(非SIM卡)。非常适用于做IoT远程控制项目,目前用于多个户外电箱,户外照明和农业灌溉项目。提供服务器API,实现IoT系统对接。 参考设计:发布中 市面上使用该模块方案的成品案例:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w1031-15127944516.2.1e8c1f7fFHsVLO&id=548088001494 目前酷宅科技已经为超过400家厂商提供智能升级及接入方案,全球部署5个数据中心,连接超过500万台设备,服务全球超过700万注册用户。使用酷宅科技提供的模块,直接降低了设备嵌入式联网开发和服务器搭建,通过服务器开放API,用户可以自行开发自己的App或者控制系统。 酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-01-11 12:41:47
|
显示全部楼层
3#
具体用法很简单呀。 一个IO连继电器 一个IO连按钮 一个IO连LED指示灯, 供电给它 就可以了。 具体可以看下后续陆续发布的参考项目,这里有个单通道插座的:https://lceda.cn/jyzhiyu/psf-b01-demo
酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-01-23 12:56:54
|
显示全部楼层
5#
基于GSA-D01的参考链接(不知道怎么更新到原帖中去..): https://lceda.cn/Coolkit/bsf-01 1. 简单连接一个按钮,即可实现让本地设备开关跟设备激活 2. 简单连接一个LED就可以实现GSM/GPRS连接状态 3. 简单连接一个继电器+LED就可以实现对插座的控制 4. 提供AC-DC 5V(供继电器)和 3.3V(5V过LEO,供模块) 就可以让整套GSM/GPRS单通道的远程控制器跑起来~ 酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-01-23 12:59:23
|
显示全部楼层
6#
如果是说设备端开发,无需注册,资料都可以在页面下载到。 如果说是服务器端API的, 我们提供了开源的 SDK和 App Demo 代码:https://github.com/CoolKit-Technologies/open-coolkit-android (更详细的API接口做系统集成,如果是厂商客户会联系我们签了NDA后提供。对于个人开发者,我们有开放的部分的API接口,文档还在整理,会上传到官网跟GitHub上) 酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-01-28 21:35:43
|
显示全部楼层
9#
木有 功耗大的东西单火线都不好做,目前很多客户的单火线方案都还是加个负载器在灯具上以保证都能适用。 PS:我们只负责控制,供电电源方案一般都是客户自己解决的。 酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-02-26 11:39:07
|
显示全部楼层
12#
不支持的 一般就外挂个MCU来实现: 简单监控输出电平,然后确定要电动时间到就通过IO控制本地关。 支持点动 自锁 互锁的产品可以参考这款(就是基于PSF-B04来实现的):https://www.itead.cc/sonoff-4ch-pro.html 酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-02-28 13:55:46
|
显示全部楼层
14#
全球有多个数据中心,在境外会自己找到最近的服务器去连接~ 购买模块时不需要区分地区 酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-03-16 11:36:53
|
显示全部楼层
17#
肯定有同频干扰 但是也肯定能工作呀.... 跟手机没啥区别
酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-03-16 11:37:51
|
显示全部楼层
18#
服务器端是会有设备实时状态的,通过API接口可以读到。
酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-03-29 12:20:09
|
显示全部楼层
20#
测试的话 只接前两路就是可以了。 如果要UI两路的话,可以联系酷宅科技的业务员~
酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|||
酷宅易微联
3
主题
15
回复 |
发表于2018-03-30 14:24:09
|
显示全部楼层
22#
模块里面现在这个版本固件不支持, 后续4月底会发布支持的固件,到时用手机OTA升级下模块代码就支持局域网模式控制了
酷宅科技 www.coolkit.cn
|
|