查看:
4292
|
回复:
6
|
SOD-123F封装的SBR二极管---美台的1N5819HW1
|
无锡粽子
16
主题
197
回复 |
发表于2018-01-13 17:20:07
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
首先介绍下SBR SBR:Super Barrier Rectifier一种新型二极管。常规PN二极管的正向导通电压较大,而肖特基二极管的漏电较大。SBR结合两种传统二级管的优点,有很低的正向导通电压,很小的漏电流,以及较高的反向击穿电压(10V-300V)。在高压状态下能保持极低的通态损耗(Vf),在日常小型化电源中,越来越常见。 商品参数: 1N5819HW1-7-F 40V,1A,VF=0. 51V@1A 商品链接: http://www.szlcsc.com/so/product/details_119207.html 1、SOD-123F超薄扁平封装,比SOD-123封装散热更优,大家可以比较下Thermal Resistance参数 2、国际大厂
大概1月24日,速度非常快,第一批15000PCS MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
|
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-02-24 00:42:35
|
显示全部楼层
5#
>一直在用1N5819HW-7-F >40V,1A,VF=0.45V@1A,优势的低压降值,较贴片SS14体积更小 Is there similar version for DC voltage up to 60V? |
|