查看:
6325
|
回复:
7
|
LED恒流源—LM2733XMF/NOPB,LM27313的兄弟,1A电流
|
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-29 19:57:26
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
具有40V内部FET开关,1.6 MHz 电流型升压转换器。
最大开关电流为1A。 输入电压范围为2.7V~14V。 该转换器还具有关断(shutdown)功能,能够有效地减小电路的静态电流。内部具有热保护模块和限流模块。 该转换器可作为白光LED的电流源,广泛应用于PDA、掌上电脑、数码相机、手机、游戏机等。 宝贝链接: http://www.szlcsc.com/product/details_79360.html 典型应用电路如下 详细的规格参数如下:
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
电工
0
主题
13
回复 |
发表于2016-11-29 21:16:50
|
显示全部楼层
2#
能用来给4~20mA传感器供电吗?
|
|