查看:
5061
|
回复:
7
|
锐骏新款高性能MOS管RUH40130M
|
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2018-01-15 23:58:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
锐骏半导体继成功发布RU190N08Q后,再紧跟国际步伐发布新款高性能MOS管RUH40130M 采用易散热封装DFN-8,5*6。 http://www.szlcsc.com/so/product/details_183203.html 耐压40V 电流130A 内阻仅仅1.9毫欧 以下是测试资料测试其驱动波形,驱动波形很漂亮,以及温升情况 基本接近国外大品牌性能,保持一贯的易驱动性,超高性价比 MOS管图片
满负载驱动波形图1
满负载驱动波形图2
环境温度
工作温度(散热片比较小,80*60*10MM)
输入电流电压
输出电流
|
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2018-03-02 10:51:57
|
显示全部楼层
3#
不好意思,GS那张图要解释一下,因为是自举驱动的,我测量的是GND到G极的波形了, 而不是MOS管G极到S极的波形,实际GS间的驱动电压是5伏的,不会击穿。只要考虑DS间的峰值就安全的。 这个芯片工作频率150-200K比较合适,MOS管的开关损耗也小,容易找到合适的MOS管,锐骏就是不错的选择,如果频率高达500K以上相匹配的MOS管价格会飙升,一般要考虑英飞凌等国外品牌。 当然如果是小功率的DCDC,1M以上的MOS管却是很多选择 |
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2018-03-07 09:44:39
|
显示全部楼层
7#
凌特的芯片,升降压的没错·,GS的波形图上错了,应该5伏的峰峰值,现在不能编辑修改了。
|
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2018-05-07 13:21:55
|
显示全部楼层
8#
另外还推出以下几款高性能MOS:1.RUH4010M |
|