查看:
1596
|
回复:
0
|
真正实用的100G QSFP28 DAC以太网连接解决方案
|
专说光通信
277
主题
5
回复 |
发表于2018-02-06 14:55:53
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
100G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而100G光模块、100G AOC和100G DAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种各样的100G光模块、100G AOC、100G DAC等,今天,易飞扬通信就为大家提供一个真正实用的100G QSFP28以太网连接解决方案。
100G QSFP28光模块
100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。
QSFP28适用于4x25GE接入端口,采用4个光纤通道来传输数据,并且光模块各个光纤通道的传输速率最高能达到28Gbps,主要用于100G传输应用。
100G QSFP28光模块类型
100G QSFP28光模块经过发展,形成了多种类型的100G光模块,包括有:100G QSFP28 PSM4光模块、100G QSFP28 CWDM4光模块、100G QSFP28 SR4光模块、100G QSFP28 LR4光模块、100G CF/CF2/CF4光模块等。而100G的光缆、电缆就有100G QSFP28 AOC和100G QSFP28 DAC了。
那么,每一种100G QSFP28光模块、100G DAC是怎样实现互联解决方案的呢?
100G QSFP28 DAC、100G QSFP28转4*SFP28 DAC和100G QSFP28 AOC都可以用于服务器与交换机、存储器与交换机、交换机与交换机之间的连接。
其中100G QSFP28 DAC和100G QSFP28转4 SFP28 DAC的链路长度相对较短,QSFP28无源DAC高速线缆包括QSFP28到QSFP28 DAC和QSFP28到4xSFP28 DAC,它们的理想使用范围都为5m内。
QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无源高速线缆非常适合您。
更多100G QSFP28 DAC连接方案请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com)
|
|