查看:
9277
|
回复:
9
|
晶体旁2个电容该如何选择
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2018-02-07 16:21:08
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
看到一遍长编大论公式一堆的贴,没看懂。 想确认下,是否如下简单选择即可: 晶体频率确定后,比如8M,采购晶体时候发现有负载电容参数,有些12p,有些18p,20p等等 是不是晶体旁边2个电容选择对应容量即可, 比如W5500这个IC 的25M晶体,我买了负载电容12P的,那么我焊接2个12P电容在晶体两旁,是不是表示最合适。 或者STM32这个芯片用了8M晶体20P负载电容的,到时候焊接2个20P电容,就最佳匹配,是否这样 如果是这样,那么就很好买,很好用,如果不是,那么请大神总结个帖子,列一下常用晶体负载电容,该配搭何种容量电容 这样大家看到表格来买料,就可以避免晶体方面的问题。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2018-02-07 17:12:40
|
显示全部楼层
3#
这就是我说的长编大论,看完更晕, 其实只要罗列一个表格,晶体负载电容参数跟选择的2个实际焊接的电容容量,应该可以得到一个表格,大家看着选用就差不多了, 此表格一目了然,只是我没理解,整理不出来, C1=C2我见过的大家都是这样用。 比如, 8m负载电容12p,旁边焊接2个12P电容, 就是想要这种表格,收藏受用一生。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2018-02-09 14:20:47
|
显示全部楼层
8#
实际一般C1=C2,所以串联电容等于他们一半,再加离散电容,那么可以大概估计如下 负载电容CL=C/2+离散, C=(CL-离散)*2 离散电容不容易确认,不知道3P是否合适, 负载电容12p,离散3p,C=18p 负载电容18p,离散3p,C=30p
SMT从业员,需要可联系。
|
|