查看:
1263
|
回复:
0
|
从10G/25G到100G:新一代数据中心解决方案
|
专说光通信
276
主题
5
回复 |
发表于2018-02-11 14:40:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
在过去的几年中,数据中心的10G风靡一时,在以太网中有着不可动摇的地位。但是,在短短的几年间,互联网+推动了云计算、大数据、物联网等的快速发展,对带宽越来越高的需求,因此,常规低速率升级是一种必然的趋势。广为人知的以太网升级路径是10G-40G-100G。然而一项新的调研报告表明,最新的服务器升级路径将是10G-25G-100G,甚至未来可升级到400G。
为什么是25G?
当服务器速率开始从10G往更高速率迁移时,当前10GE的光纤等基础组件都是已经建好的,在升级时,切换40GE时将会造成很大的资源投入,而又无法保护原有投资,但是25GE完全兼容10GE的相关物理标准,能够实现快速的切换,保护原有的投资。所以,从资源投入和成本来看,25GE会是服务器升级的最佳选择。
25GbE使用四根光纤和成对铜缆并行的方法, 通过4个25-Gbit/s通道实现100G的以太网传输速率。
什么是25G以太网?
25G以太网根据IEEE 802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。
25G比40G具有显著的性能优势
相比现有的40G标准,25GbE技术价值已经十分明显。25GbE为机架服务器的带宽连接提供了更大的端口密度和更低的单位成本。对于要求终端高吞吐量的应用来说,25G使用2条通道达到50G相比使用4条通道实现40,无论在连接性能还是物理通道效率上,无疑都是一个更好的选择。
25GbE标准使用双轴铜缆,其各串行器/解串器(SerDes)通道的性能比现有的10G和40G提高了2.5倍。50G以太网连接使用2条以25 Gb/s速率运行的交换机或网卡SerDes通道,比40G多传输了25%的宽带,而且只使用了4根双轴铜缆,是40G所用的一半。使用单个交
换机/网卡SerDes通道,25GbE连接所提供的带宽是使用同等数量的SFP + 直连铜缆(DAC)实现的10GbE带宽的2.5倍。
25GbE技术为数据中心运营商带来的最大的优势是在1U面板的空间限制下,能够最大化带宽和端口密度。它也能采用25Gb/s单通道物理层技术实现100GbE。
总结来说:25G以太网的优势以下几点:
1:最佳输入/输出(I/O)性能和光纤容量;
2:是10G以太网性能的2.5倍;
3:端口密度更高;
4:节省资本支出、节省运营支出;
5:所需的ToR交换机和线缆数量更少;
6:成本更低、功耗更小;
7:与100G以太网标准相辅相成。
25G产品有哪些?
25G-LR 1310nm 10km SFP28光模块
这款25G-LR SFP28光模块是一款支持25Gbps数据速率并且支持热插拔的SFP28封装光模块。它是一种短距离数据的高性能模块,支持通信和互连应用,25.78125 Gbps传输距离高达10公里。本模块主要是利用标称波长1310nm单模光纤系统的运作。光接口采用双LC插座。模块体现了易飞扬通信技术成熟的电路和技术,并提供可靠、高效、持续的服务。
25G-SR 100m SFP28光模块
25G-SR SFP28光模块是一个单通道、可插拔的光纤SFP28光模块,用于25千兆比特以太网和Infiniband EDR应用。它是一种高性能的短距离数据通信模块使用OM3纤维或使用OM4,在25.78125Gbps上运行的互连应用程序高达70m纤维。该模块的设计目的是使用一个标称波长为850nm的多模光纤系统。电气接口使用20个接触边缘类型的连接器。该光学接口采用双相LC插座。
该模块集成了Gigalight技术,经过验证的电路和VCSEL技术,提供了可靠的长时间生命,高性能,和一贯的服务。
25Gbps 850nm 多模 SFP28 AOC有源光缆
SFP28有源光缆是直接连接光纤组件的SFP28连接器。它们适用于很短的距离,并提供一种成本效益的方式连接在机架和相邻的机架之间。
gss-mdo250-xxxc是一个单通道、可插拔的光纤SFP28,用于25千兆以太网和Infiniband EDR应用。它是一种高性能模块,用于短距离数据通信和互连应用,使用OM4纤维,使用OM3纤维或100米,运行于25.78125 Gbps高达70m。该模块的设计目的是使用一个标称波长为850nm的多模光纤系统。电气接口使用20个接触边缘类型的连接器。
25GE SFP28 DAC直连无源铜缆
25GE SFP28无源铜缆可为客户提供25Gb/高带宽的数据互联能力,它符合IEEE P802.3by Ethernet standard and SFF-8402 SFP28;可提供支持1米到5米的距离范围,该产品广泛应用于数据中心或超算中心系统场景中.
25G虽然相对于其他拥有一定的优势,但是,不同的场景中选择合适的速率就好。不必强求布置,以免得不偿失。
更多25G以太网资讯,请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com)
|
|