查看:
17039
回复: 17 |
低压差线性稳压CJT1117B-5.0,可替代AMS1117-5.0,最大1A输出
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-12-01 18:59:26
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
江苏长电生产的低压差线性稳压器,最大1A输出,输出稳压为5.0V,最小压差为1.15V(typ.)@Iout=1A,可替代AMS1117,高性价比。
芯片内部具有限流和热保护功能,输出电压误差小于1.5%,广泛应用于各种需要提供5V供电的设备中。 刚刚到货,宝贝链接: http://www.szlcsc.com/product/details_90453.html
典型应用电路如下图所示: ①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-17 20:42:51
|
显示全部楼层
5#
翻看了规格书,这里是致命缺陷,导致应用有局限,不能完全替代AMS1117这颗物料。 Operation Junction Temperature: -25℃ to125℃ 以下是AMS的工作范围: q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-17 20:46:17
|
显示全部楼层
6#
目前diodes的AZ1117H-3.3TRE1的工作温度范围与AMS1117是一致的。 q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-17 21:06:02
|
显示全部楼层
8#
你的产品如果要卖到东北去,都危险。所以,尽可能地选个温度范围更宽的。
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-17 21:14:45
|
显示全部楼层
10#
嗯嗯
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-18 08:40:15
|
显示全部楼层
15#
长电的这颗物料对应的是diodes的这颗物料,可以看下:AZ1117CH-3.3TRG1
q3397226930
|
|