查看:
17742
回复: 22 |
3.7V升压5V方案选型
|
|||
SHJIM
3
主题
8
回复 |
发表于2018-02-25 14:15:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
锂电池3.7V升压5V/3A的DCDC的升压方案咨询。 3.7V锂电池供电,驱动一个工作电压5V,工作电流2.5A的负载,目前测试了升压芯片MT3608和SX1308的方案, 在负载启动时,5V被拉低到4.3V左右,200ms左右回升到5V正常; 由于负载的工作时间较短(500ms),因此负载的输出效果受到了影响。 看3608的资料保护电流达到4A,工作电流2A左右; 现需寻找工作电流3A的升压芯片方案,请专家们推荐。 谢谢! |
|||
SHJIM
3
主题
8
回复 |
发表于2018-02-27 18:35:37
|
显示全部楼层
6#
谢谢!加大了也不行,电压掉得更厉害。
|
|||
SHJIM
3
主题
8
回复 |
发表于2018-02-27 18:36:39
|
显示全部楼层
7#
谢谢!封装大了,板子放不下
|
|||
SHJIM
3
主题
8
回复 |
发表于2018-02-27 18:39:30
|
显示全部楼层
8#
非常感谢!6276适合哦,打个板测试看效果。
|
|||
SHJIM
3
主题
8
回复 |
发表于2018-03-02 16:05:35
|
显示全部楼层
9#
您好,请问有锂电池3.7V充电和升压一体的芯片方案吗,升压输出也是5V/3A。谢谢!
|
|||
SHJIM
3
主题
8
回复 |
发表于2018-11-09 21:47:44
|
显示全部楼层
13#
请问有充电升压一体的吗
|
|