查看:
17752
回复: 22 |
3.7V升压5V方案选型
|
SHJIM
3
主题
8
回复 |
发表于2018-02-25 14:15:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
锂电池3.7V升压5V/3A的DCDC的升压方案咨询。 3.7V锂电池供电,驱动一个工作电压5V,工作电流2.5A的负载,目前测试了升压芯片MT3608和SX1308的方案, 在负载启动时,5V被拉低到4.3V左右,200ms左右回升到5V正常; 由于负载的工作时间较短(500ms),因此负载的输出效果受到了影响。 看3608的资料保护电流达到4A,工作电流2A左右; 现需寻找工作电流3A的升压芯片方案,请专家们推荐。 谢谢! |
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-02-26 09:20:56
|
显示全部楼层
5#
只有200mS的时间被拉低,把输出端的电容甚至连同输入端的电容容量加大一些试试。
|
|