查看:
133082
回复: 77 |
嘉立创高精密多层板:全面支持阻抗生产“不加价”!
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-02-26 14:52:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
全面支持高精密阻抗板生产“不加价”: 深圳嘉立创高精密多层板自2017年开放以来(最小线宽线隙:3.5MIL 最小过孔:0.2mm 最小BGA:0.3MM)深受大家的认可,这么高的难度而且不加价更是受到了广大客户的好评(长宽在5CM的四层板打样10片仅收100元),高精密多层板高品质,良心价,广大客户极度的希望嘉立创对于多层板增加多层板的层压结构以方便多层板的阻抗设计,为了满足客户的需求:深圳嘉立创2018年新增层压结构给于公布,现以全面支持高精密多层阻抗板生产,支持阻抗板生产同样不加价!
一: 望所有的客户相互转告: 1) 嘉立创能生产高精密的多层板:精密线宽达到了3.5MIL 最小过孔:0.2 最小BGA:0.3MM 2)嘉立创新增多种层压结构全面支持阻抗设计:支持生产阻抗板 3) 最后一点不要忘记:新增高难度,新增层压结构生产阻抗板都不加价,四层板长宽在5CM 以内打样10片只需要100元 10CM以内打样10片只需要200元
二:2018年2月25号进行嘉立创阻抗条测试,测试全面通过,现以全面开放阻抗板生产,现场测试图:
用于测试层压结构的阻抗条
我司员工用阻抗测试仪进行测试阻抗测试条
我司员工用阻抗测试仪进行测试阻抗测试条
切片线宽,线隙,PP厚度分析样品
切片用显微镜下进行仔细测量
二:嘉立创如何生产高精密多层板:
1)坚决不采用省锡的负片工艺,采用正片干膜工艺,确保从工艺上保障品质 2)所有多层板全采用36T丝网印刷,阻焊油比传统的43T厚50%,为BGA及更精密细线路的独立线提供可靠性保证 3)所有多层板一律采用铝片塞孔工艺,保证BGA焊接的可靠性,孔口发黄的问题给于极大的解决! 第二重保障:从核心原材料上保障材料品质的可靠性:好米做好饭,炫炫嘉立创的米有多好: 高调公布打款记录 详情:
四:四层板的层压结构:
关注嘉立创最新信息,关注嘉立创公众号: 深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-02-28 09:32:56
|
显示全部楼层
10#
特别说明一下:我们接受的阻抗板是要按我们的层压结构设计的,而不接受客户随意性的层压结构!
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-02-28 14:02:18
|
显示全部楼层
12#
是的,在下单的时候让你选择结构
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-02-28 17:42:13
|
显示全部楼层
15#
现在在下单系统那有6层板的层压结构,以最新公布的为准!
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-03-01 09:21:12
|
显示全部楼层
18#
以前的不用改了,保持了原有结构
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-03-01 23:38:27
|
显示全部楼层
26#
在开发,1个月左右会出来
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-03-02 15:46:48
|
显示全部楼层
29#
这些后续放出阻抗小软件!
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-04-15 18:51:41
|
显示全部楼层
47#
出来了,请关注公众号,阻抗计算神器
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-04-15 22:35:52
|
显示全部楼层
48#
嘉立创多层板在升级前: 1)升级前线宽线隙6mil 升级后是3.5MIL 2)升级前最小外径0.6mm 升级后是0.45mm 3)升级前最小BGA不得小于0.5MM 升级后是0.25mm 4)升级前不支持阻抗设计 升级后是支持,而且还专门开发了 阻抗计算神器,关注下面的公众号就能在线计算阻抗
对于工艺上的升级是看得到的,生产线上也到处是BGA的板子,而所有以上的升级没有加任何一分钱!评论事得客观的评价,不能说现在的工艺不适合你的设计,就不适合其它客的设计,嘉立创也做不完所有的极致工艺,适合我们的就好! 深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-04-15 22:40:28
|
显示全部楼层
49#
现在可以直接计算了,计算后直接有傎了!
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|