查看:
14901
回复: 31 |
【CH554免费评测后续改进】CH554评估板改进内容汇总
|
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-02-26 17:04:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
各位立创论坛的网友大家好,针对之前的免费赠送CH554评估板的评测活动:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html ,首先感谢大家的关注和认真测评,并给我们反馈了真实有效的测试结果和改进建议,同时也感谢立创论坛提供的活动平台和支持!!! 针对大家测试后提出来的改进建议,我们重新设计了CH554评估板,评估板的实物图如下:
(新版本CH554EVT) 相对于之前版本的板子,主要改进如下几点: 1、触摸按键,改成普遍使用的弹簧引出方式,灵敏度可调,效果更直观 2、触摸按键软硬件匹配,无需更改程序可直接测试效果 3、增加SOP16和MSOP10封装,可在同一块板子上测试:CH551G/CH552G/CH552E/CH552T/CH554G/CH554E/CH554T等各个型号。 4、板子上增加LDO可以提供3.3V电压,5V或3.3V电压可自由选择。 如果有网友对新版CH554测试板感兴趣我们可以再来一波免费评测活动。有兴趣的可以跟帖回复一下哦! PS:CH554是一颗51内核的USB HOST/DEVICE单片机,内置触摸按键和ADC等模块,其中最具性价比的CH552批量含税价格仅1.3元人民币。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
小钢炮灰
0
主题
1
回复 |
发表于2018-02-26 22:18:16
|
显示全部楼层
4#
跟帖!跟帖!申请测试板子。
|
|