查看:
30717
回复: 45 |
【免费赠送】USB和Touchkey单片机CH554评估板免费发放活动——第二波
|
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-03-01 17:23:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
活动形式:免费发放CH554T评估板由立创论坛网友试用——第二波 试用重点: USB主从、触摸按键 活动测试板:CH554T评估板 数量:15块(包邮) CH554系列特点:1、超高性价比,CH552G批量含税1.3元RMB(带USB和Touchkey) 2、超小型MSOP10封装,可做进USB插头里 增强型E8051内核 14KB CodeFlash、2KB Bootloader 1KB RAM、128B DataFlash 支持USB和串口ISP,无需硬件烧录器 USB2.0全速HOST/DEVICE 内置6通道触摸按键 内置Type-C CC控制器 4通道8位ADC 2路UART、1路主从SPI 内置RC,无需外部晶振 CH554系列完整型号:
典型应用:游戏外设、小家电、手持设备、一卡通系统、仪器仪表 资料下载: CH554技术手册下载:CH554DS1.PDF CH554开发包(例程、评估板说明)下载:CH554EVT最新.zip
CH554系列应用实例参考:http://club.szlcsc.com/article/details_9799_1.html 申请要求:1、会积极测试,有项目应用更好 2、注册立创论坛账号,浏览立创论坛 3、跟帖回复申请,下载认真填写此:WCH样品申请表.zip 并发送至邮箱:2268271896@qq.com 4、在立创论坛分享使用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等) 5、希望申请到测试板的网友可以物尽其用,不要让开发板孤独的待在角落里,谢谢大家! ^_^
活动奖励: 本次沁恒电子针对认真测试的网友也准备了一些小礼品。我们会筛选符合以下要求的评测网友免费赠送沁恒出品的加密U盘一个(礼品总数量为5个)。 符合以下要求的网友可免费获取沁恒加密U盘: 1、认真评测CH554T评估板,并在立创论坛发布评测帖(要求测试到CH554的USB和触摸按键等主要功能模块)。 2、完成一个基于CH554T评估板的方案产品设计,实现某一具体功能(建议基于USB和Touchkey的方案设计),并在帖子中图文并茂表现出来,给其他网友参考。 3、发帖后将网址发到申请邮箱(2268271896@qq.com)待审核,审核通过即可安排邮寄加密U盘。
礼品加密U盘细节如下: 1、加密U盘由沁恒设计生产,容量大小为16G。 2、U盘分为2G公开区和14G加密区,加密区默认隐藏,正常插在电脑上仅显示2G公开区。 3、有如下两种方式进入加密区:1、通过软件输入密码进入 2、通过在公开区新建文件夹(文件名为密码)进入。
活动流程安排: (一) 申请时间:2018年3月2日——2018年3月18日, 跟帖回复,填写申请表发送至2268271896@qq.com, 活动结束后会从所有申请者中选取15名发放CH554T评估板测试,发放名单(论坛ID)会在跟帖中公布。 (二)测试板发放时间:2018年3月20日开始逐渐安排快递发出(假期顺延) (三)本次随免费发放的CH554T评估板会赠送给大家一块CH340的USB转串口调试板,板子外观如下:
未申请到CH554T测试板的网友若有需求可直接在立创商城购买样品测试。 购买地址:http://www.szlcsc.com/so/global.html?globalCurrentCatalog=&globalSearchKeyword=CH554 注: 本次活动最终解释权归江苏沁恒所有 本次活动发放评估板产生的运费由江苏沁恒承担
CH554测试板实物图:
本次活动CH554T测试板数量暂定15块,如果网友反馈较好后期还会再进行活动。在此感谢立创论坛的大力支持。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
SILION
0
主题
3
回复 |
发表于2018-07-27 19:59:28
|
显示全部楼层
40#
还能申请评估板吗?现在公司产品使用CH9328,听说CH551G是不是可以代替?
|
|