查看:
1426
|
回复:
0
|
技术解释:200G-QSFP DD AOC有源光缆结构和工作原理
|
专说光通信
279
主题
5
回复 |
发表于2018-03-02 14:46:48
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
数据中心的高速发展,用户需求的增大。为了满足用户的需求,光通信传输的传输速率也随之增大发展,从之前的10G、25G发展到今天的100G、200G等。
200G对于现在这个100G独占鳌头的时代,可以说是一个新的突破。200G速率的产品现在有200G的光模块和200G AOC有源光缆。这里,易飞扬通信给大家介绍的是200G-QSFP DD AOC
有源光缆结构和工作原理。
200G AOC有源光缆组成
我们知道,有源光缆是有集成光电器件组成,用于数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电-光-电转换,使用光缆的优越性进行数据传输。
200G AOC有源光缆结构
简单来说,AOC有源光缆可以理解为两个光收发器和光缆跳线组成的一套系统。
公式:有源光缆=两个光收发器+光缆跳线
而200G AOC的两端光收发器的数据传输速率为200Gb/s,并且它是一个八通道、可插拔、并行、光纤QSFP双密度,用于2x100G Ethernet应用程序。这个光模块是一个高性能模块,用于短距离多通道数据通信和互连应用。它以8x25.78125Gbps的带宽集成了每个方向的8个数据通道。每个通道可以使用OM3光纤传输70m或使用OM4光纤传输100m。这些模块被设计成使用一个标称波长为850nm的多模光纤系统。
200G AOC有源光缆工作原理
其实,AOC的工作原理是相差不大的。电信号通过A端输入,通过电-光转换装置将电信号转换为特定波长的光信号,光信号经过调制、耦合后输入到传输光缆中;光信号到达B端后,光电探测装置将光信号进行检测后经放大、处理、转换,输出相对应的电信号。
无源光缆已经在大范围内的传送网中逐渐替代了电缆,而有源光缆是对无源光缆进一步的改进。它必将在端对端的信息互联中扮演越来越重要的角色。
更多有源光缆资讯,请访问易飞扬通信官网(gb.gigalight.com) |
|