查看:
2129
|
回复:
1
|
单模光模块和多模光模块的区别是什么?
|
专说光通信
277
主题
5
回复 |
发表于2018-03-13 15:18:07
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
随着光通讯、数据中心的发展,光模块的应用越来越广泛。而光模块类型、传输数据也是越来越多样化。40G光模块、100G光模块;单模光模块、多模光模块等等。今天,易飞扬通信给大家介绍的是单模光模块和多模光模块,这两者之前的区别是什么。
首先,我们来了解一下:
什么是光模块?
光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。
简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
什么是单模光模块?
单模以SM表示,适用于长距离传输;
什么是多模光模块?
多模则以MM表示,适用于短距离传输。
两者的区别是什么?
(1)波长不同
多模光模块的工作波长一般是850nm,单模光模块的工作波长一般是1310nm、1550nm。
(2)传输距离不同
单模光模块常用于远距离传输,传输距离可达150至200km。多模光模块则用于短距离传输中,传输距离可达5km。
(3)光纤类型不同
光模块中的单模,实际上只指光纤种类。按照光模块在光纤中的传输模式可分为单模光纤和多模光纤。
多模光纤简称MMF,纤径一般为50/125μm或者62.5/125μm。
单模光纤简称SMF,纤径为9/125μm。
(4)光源不同
多模光模块的光源是发光二极管或激光器,而单模光模块的光源是LD或光谱线较窄的LED。
(5)应用范围不同
多模光模块多用于SR等短距离的传输中,这类网络的节点和接头都比较多,使用多模光模块可以降低成本;
单模光模块多用于传输速率相对较高的线路中,如城域网。
此外,多模设备只能在多模光纤上有效运行,而单模设备在单模光纤和多模光纤上都可以有效运行。
(6)成本不同
单模光模块中使用的器件是多模光模块的两倍,所以单模光模块的总体成本要远远高于多模光模块。
通过上面,对于单模光模块和多模光模块的区别有一定的了解了吧。
不过,还有一些光模块的使用注意事项是需要注意的:
1:高速率的光模块可不可以当低速率光模块使用?
这是不可以的。高速率光模块当低速率光模块使用,虽然有时候有些会兼容使用,但是也有些是兼容的。
2:单模光纤可不可以插在多模光模块上使用?
不可以。单模光纤插在多模光模块上,链路是无法接通的。多模光模块发出的光信号的发散角大,单模光纤孔径又小,跑进光纤的光太少,无法长距离传输,而单模光纤长度长,光信号还没有到终点就衰减完了。
3:多模光纤可不可以插在单模光模块上使用?
单模光模块发出的激光能够全部进光纤中,只不过在光纤中是以多模传输的,色散比较大,短距离传输是可以的。但是接收端的光功率增大,可能会导致接收端的光模块光功率过载,所以建议单模光模块只使用单模光纤,尽量不要使用多模光纤。
4:不同传输距离的光模块可不可以对接?
不建议。光模块要求对等使用,如发送端和接收端光模块的传输速率、传输距离、传输模式和工作波长等要一致,不同传输距离的光模块接口指标差别很大,传输距离长的光模块价格也高。对确实有需求的可以通过匹配合适的光衰实现对接,要根据网络实际情况来定。
5:什么情况之下需要使用光衰?
当对端发送光功率大于本端光模块接收光功率上限时,需要在链路上连接光衰,对光信号进行适当衰减后,再连接本端光模块;长距离光模块在短距离应用时要使用光衰适配,尤其在自环时要注意,以免烧坏光模块;
易飞扬(Gigalight)是全球光互联领域设计革新者。系列光互联产品包括:光模块,光无源器件,有源光缆 ,高密度(MPO)布线,云编程器和诊断仪等。主要覆盖数据中心和云计算,城域网和广播视讯,移动网和5G光传输三大领域.易飞扬通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的产品。。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
|
|