查看:
2657
|
回复:
6
|
信号线延长用什么器件好
|
老老老老肖
1
主题
2
回复 |
发表于2018-03-21 16:15:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
本人硬件基本算文盲,但是又给不起设计费,只好自己动手惹笑。 我在搞个类CS野战的系统,基于红外线发射与接收,不是红外激光,想未来向开源DIY的方向走,有兴趣的硬件工程师可以跟我联络。 现在是在面包板上编程序,已经搞了1年了,基本版本已经可用,现在转向硬件及周边。 因为考虑DIY,所以采用了arduino + 模块化功能件的方式,能用小模块拼的就用,自己只设计骨架基板。 我以为这样设计费用应该不高,结果人家开价2万,吓死我了,自己整。 我的大结构是这样的: Sender : 完成“射击”模拟。放置在玩具枪内。在其上安装1个红外发射管、多个高亮LED、1块arduino nano ,1块MP3播放模块(接4欧1瓦?的扬声器),另外会将OLED安装在玩具枪端,会在板上提供接头(但不连nano),电源由主控提供。 Receiver : 完成“被击中”检测“。放置在背包中。其上主要接红外接收子板的信号输入。 红外接收子板上装红外接收模块多个+1个指示led,会串联多个子板。 Master : 主控功能,放置在背包中。管理全局数据、游戏状态控制、其它附属件控制(GPS、OLED、LoRa),与服务器通信。 电源管理(在犹豫是否应做成子板) 因为Master与Receiver都在背包中,所以将它们做在一块电路板上。 在Sender 与 Master 之间有信号线要连接,但是,它们之间的距离会超出1米,预计2米以内。 之前已经测试过,超出1.5米信号会出现问题,因此需要加驱动。 咋实现延伸?我在网上搜了一阵,看的不明白,有line driver 和bus buffer。 这2个电路板之间的线有点多: VCC 7.2V GND SCL-EERAM SDA-EERAM SCL-OLED SDA-OLED 4根其它信号线 加起来10根,我的通信速率都不高。 有那种IIC双向bus buffer我觉得可以满足要求,但是贵且要的数量太多,应该不是合适的方案,针对上面的要求,请专业人士给点建议。 谢谢。 业余爱好者。
在搞一个类CS野战(基于红外发射与接收、arduino)DIY项目,征合作伙伴。
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-03-21 16:54:37
|
显示全部楼层
2#
不错的CS项目~ 为何不用激光? 至少射击距离和精度很像“真子弹”。 |
|