查看:
7441
|
回复:
7
|
USB过流保护,大家还在用可恢复保险丝?OUT啦!
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2018-03-21 21:27:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
USB产品中,一般经常如下图那样的自恢复(可恢复)保险丝,但这种类型的被动器件,限制的电流值不是很精确, 而且反应速度都是秒级甚至更长时间,这对受保护的电路或器件不是很有利的。
这款IC是一个单通道的电流限制高侧开关,采用SOT23封装,额定电流为0.2A(最大限制电流0.5A,符合一般USB端口电流负载的特性),适用于种类繁多的消费电子产品, 包括机顶盒、便携式笔记本电脑及LCD液晶电视。 AP2331TD 通过其快速准确的过流、过压、逆向电流、过温及短路保护特性,以及受控开启时间和过压锁定功能,有效改善系统的稳定性。 特性Features: 9、体积小,应用电路简单!
商品直通车: http://item.szlcsc.com/194706.html
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2018-03-22 16:17:02
|
显示全部楼层
4#
大电流的限流方案,可以考虑用INA18X系列和MOS管来搭配实现,可以参考这个: http://club.szlcsc.com/article/details_10515_1.html 更大电流(包括隔离方式、无方向电流监控)可以参考这个:http://club.szlcsc.com/article/details_10515_1.html |
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2018-05-28 19:54:27
|
显示全部楼层
8#
嗯,是有些小。该器件主要是针对USB产品使用的。
|
|