查看:
8802
|
回复:
6
|
新唐ARM9芯片,NUC972现已到货,需要资料和教程的可以微信
|
天启XP
6
主题
3
回复 |
发表于2018-03-23 10:24:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NUC972DF62Y主要的资源如下:
ARM926EJ-S核,主频最高至300MHZ,216 Pin LQFP(引脚有复用) 内置64MB DDR2和56K SRAM 1个LCD控制器,24 bit RGB数据,支持分辨率2048x2048,支持MPU类型LCD(80/60) 1路EBI总线 最多可支持2个100 Mbps全速以太网控制器 最多可支持11路串口 最多可支持2路CAN总线 最多可支持4路PWM 8路12 bit ADC 1路I2S 最多可支持2路I2C 1路USB OTG和1路USB HOST 1个SD卡 内置1个看门狗和1个RTC 支持从SPI FLASH\NAND FLASH\eMMC启动 温宽:-40~85 BSP方面可以支持Linux 3.10.12和Non-OS(Keil编译) |
丹尼洛lolo
0
主题
5
回复 |
发表于2018-05-23 22:57:06
|
显示全部楼层
2#
联系我,13588861726
|
|