查看:
48328
回复: 54 |
给立创SMT供货的CH340G芯片千万慎用!(真相在16楼,晶振焊反了)
|
Keepgoing
3
主题
15
回复 |
发表于2018-03-24 12:55:34
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
厉害了,我的CH340G芯片!!!严重质疑给嘉立创供货的CH340G芯片批次的质量稳定性太差。同一款板子,前后总共做了6个批次了。一共150多片板子。这次25片SMT板子上的CH340G全部不能用,我整批板子报废了。CH340G外围电容,晶振都和其他批次板子一样。谐振电容33pF,晶振12M。等等,没有不一样的地方。我逐一换成20pF,或者47pF的也都不行。嘉立创的SMT加工稳定性这么差,供货商的品质如此不稳定。客户的钱的损失,时间的损失,谁负责! 厉害了,我的国产芯片!!!靠着走低价策略,不稳定的产品品质,只能把自己的品牌砸掉。嘉立创在选择芯片供应商的时候是不是也要考虑下索赔,为广大客户服务啊!
|
WCHTECH39
3
主题
7
回复 |
发表于2018-03-26 19:33:05
|
显示全部楼层
24#
各位工程师好,若在使用ch340/ch341遇到技术问题,首先检查下电源与外围电路设计与焊接是否有问题。若是第一次使用或者设计图纸有变更,可以直接联系WCH技术工程师。然后,将硬件接入电脑,观察设备管理器是否有刷新。若有刷新动作,则证明芯片工作产生 USB D+ 信号线有上拉动作。若表现为“无法识别的USB设备”,一般是由于 USB 信号或者时钟信号不稳定导致的,建议缩短或者使用有屏蔽层 USB 线缆。并在 PCB Layout 时注意 USB 差分线与时钟线的走线。感谢大家对于340芯片的关注与支持,希望大家遇到问题,可以通过分析排查,联系沁恒技术支持确认设计及共同分析问题点来尽快帮助客户解决问题。作为技术支持我们会第一时间跟进处理,以免客户走弯路或者造成对芯片的误解。同时,也希望大家理性发帖,理智提问,避免对更多的用户造成误导。因为是国产芯片,所以我们要更认真,付出更多的努力让国产IC走的更远。最后,附上沁恒工程师联系方式:025-52638360/18951773212。
实事求是,积极进取。热爱生活,热爱工作。
|
|