查看: 2531  |  回复: 2
请问修改元件参数后原来的PCB还能再贴片用吗?
southsun
8
主题
30
回复
发表于2018-04-01 10:02:55 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

当一批PCB加工后由于修改了个别元件的参数虽然实际封装不变(如511改成561)因为立创库是不同SCH封装对应不同材料,原来的PCB是不是就不能再由立创贴片了,就是说老PCB就报废了。

哪位知道怎么处理地,有什么好方法啊?

southsun
8
主题
30
回复
发表于2018-04-01 11:12:48   |  显示全部楼层
2#

视乎改BOM元件立创的SuppliersPartNumbe内容即可,如 C146630603 100nF (104) 10% 50V)改成 C15849(0603 1uF (105) 10% 50V,PCB可以不更新,遗留问题是PCB与SCH不一致。

但是加工需要采用新BOM了。


主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部