查看:
21317
回复: 35 |
3A大电流,高效率开关电源IC
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-12-03 17:02:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SGM6130是一款可以在4.5V—28.5V输入电压下连续稳定输出3A的大功率降压IC,内置固定的385kHz频率的PWM,可以使开关电感更小,效率高达94%。其性价比非常高,是设计宽电压输入产品的完美解决方案。 主要有如下特点: ● 3A恒定输出电流 参考应用电路
商品编号:C87094 购买地址http://www.szlcsc.com/product/details_88272.html |
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2016-12-04 12:27:28
|
显示全部楼层
4#
我帮他回复,应该是价格没有优势
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2016-12-11 21:40:40
|
显示全部楼层
14#
推荐个可搭配该DC应用的功率电感:8.2uH ±20% 编带 SWPA8040S8R2MT 饱和电流4.2A 温升电流:3.45A 单价0.49 |
|