查看:
21283
回复: 35 |
3A大电流,高效率开关电源IC
|
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-12-03 17:02:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SGM6130是一款可以在4.5V—28.5V输入电压下连续稳定输出3A的大功率降压IC,内置固定的385kHz频率的PWM,可以使开关电感更小,效率高达94%。其性价比非常高,是设计宽电压输入产品的完美解决方案。 主要有如下特点: ● 3A恒定输出电流 参考应用电路
商品编号:C87094 购买地址http://www.szlcsc.com/product/details_88272.html |
疯清扬0001
0
主题
4
回复 |
发表于2018-08-02 16:52:05
|
显示全部楼层
36#
楼主你好,我用这颗芯片时,本身我的负载有点大,12V转11V左右,实测只有10.6V。加上负载后降到7.7V左右,根本不足以驱动继电器。什么原因 |
|