查看: 21270
回复: 35
3A大电流,高效率开关电源IC
智易捷物联
8
主题
353
回复
发表于2016-12-03 17:02:29 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

       SGM6130是一款可以在4.5V—28.5V输入电压下连续稳定输出3A的大功率降压IC,内置固定的385kHz频率的PWM,可以使开关电感更小,效率高达94%。其性价比非常高,是设计宽电压输入产品的完美解决方案。

主要有如下特点:

3A恒定输出电流
● 效率高达94%
4.5V - 28.5V宽范围输入电压
● 关机模式电流< 18μA
内部集成100毫欧开关MOS管
内置固定的385kHz频率的PWM
输出电压可调范围0.8V - 25V
● 过流保护开关
过热关机保护
欠压保护
输入电容为低ESR陶瓷电容即可稳定运行
-40- +85℃操作温度范围
环保SOIC-8 封装(带散热片)

参考应用电路


商品编号:C87094   购买地址http://www.szlcsc.com/product/details_88272.html

FunnyNYPD
5
主题
439
回复
发表于2017-01-22 23:00:15   |  显示全部楼层
18#

"LSP5503,MP2303"

Those are synchronous rectified, a MOSFET is included to function as flywheel diode.

This is why it can achieve very high efficiency. >90%.


主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部