查看:
49229
回复: 62 |
新一代高速高性价比51单片机 --- N76E003强势上线!
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-12-03 17:13:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM, 支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC; 并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域 :
与STM8s003 的PK图:
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-12-03 17:24:18
|
显示全部楼层
3#
后面我拿到样品后做一批PCB评估板给大家测试!工作电流嘛,后面实测补上。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-12-03 18:16:41
|
显示全部楼层
5#
串口ISP可以的额,类似STC那种!
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-12-12 17:53:54
|
显示全部楼层
18#
预计要明年初了
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2016-12-14 13:55:07
|
显示全部楼层
23#
预计是下个月(2017.1月份)到货
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-01-05 20:31:52
|
显示全部楼层
31#
该芯片原来的报价还是很有竞争力的,但后来最终的报价升高后,我就放弃了。 现在,估计是另外一个网友来“占坑”了 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-03-08 19:05:11
|
显示全部楼层
38#
看31楼,当前投资者不是我了,我中途放弃了。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-21 14:34:01
|
显示全部楼层
43#
开发工具选上楼的 Nu-Link-Pro, 这个工具可以开发新塘的所有NuMicro Family系列芯片。 开发例子,包括底层库,都是现成的! 资料还是较丰富的! 可以在官方这里下载到: |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-11-29 21:56:02
|
显示全部楼层
47#
The compiler is KEIL, here is all what you need.
|
|