查看:
5467
|
回复:
6
|
第一次做:原理图,元件选型,PCB生成,打算制作5套,请大家帮忙看看!
|
土著大黄蜂
4
主题
12
回复 |
发表于2018-04-07 17:15:15
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
之前一点制作电路板的概念没有,第一尝试,做一个avr单片机的最小系统,就是练习用。 对元件封装、布线、覆铜啥的都不知道,好在立创EDA真的很直观,自己试着做了一套,发在这里,请大家看看有没有什么问题?!由于是零经验,从各个角度都可能有问题,请大家不吝赐教!!!
另外,U2和DC1是两个插座。U2用来插avr单片机USB下载器(下载器我已有,附图在后);DC1是用来取得5V电源的。 我的问题是: 1. 我是不应该先量取我的已有的USB下载器的引脚之间的距离(用格尺量),然后才能确定这个U2,它的引脚数、引脚的间距要与我已有的USB下载器的完全匹配? 2. 我图中的U2和DC1的元件在电路板上的布置方向对不?这么布置从外面插线方便不?我怕把插孔布置面向电路板内部了,插线不方便?怎么才能知道布置的向内还是向外?
感谢!!! |
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2018-04-08 13:56:47
|
显示全部楼层
5#
你的U2布线似乎不对,顶层和底层没有通过过孔链接起来,你需要检查一下。另外你可以在左边的设计管理器检查网络和DRC。网络没有连完会报红x
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|