查看:
717
|
回复:
0
|
200G QSFP DD SR8在数据中心领域解决了客户成本问题
|
专说光通信
275
主题
5
回复 |
发表于2018-04-12 15:08:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
近些年,互联网巨头数据中心内部流量每年增长幅度接近100%,那么,部署200G较早的少数互联网巨头,比如GG,很可能会谋求尽快获得200G,而其它企业则可以选择跳过200G等待400G获得更好的性价比。IEEE的400G以太网标准已在2017年完成,而200G以太网标准预计2018~2019年完成,也许也反应了业界大部分企业的心态——更看好400G。
考虑到即便只有GG采用200G也会有足够的市场影响力,可以预计,2020年200G和400G均商用就绪,但400G会更加主流,性价比更优。400G光模块封装目前有多个标准,除了OSFP、QSFP-DD外还包括CFP8、CDFP等,其中OSFP、QSFP-DD是面向数据中心数通网络的两个标准。
OSFP和QSFP-DD的共同点是都将QSFP的4通道扩展为8通道,8*50G的支持来实现400G,未来还可以通过8*100G实现800G。
OSFP的优势是体积大散热好工程实现相对容易,外加有GG的加持,缺点是1U面板的尺寸基本只能做32*400G。OSFP预计2018年商用。
QSFP-DD的优势是1U面板可以做到36*400G的密度,并且对QSFP前向和后向兼容,可兼容现有的QSFP28光模块及AOC/DAC等,缺点是尺寸较紧凑对设计和散热有更高要求(之前QSFP-DD的散热方面认为有较大局限,但现在也可以做到12W不再是瓶颈)。QSFP-DD得到Facebook的公开支持。从OFC 2017来看,QSFP-DD得到业界越来越多的支持。QSFP-DD预计2019年商用。
易飞扬200G QSFP DD SR8光模块采用自主设计的透镜和集成了2个自研光引擎,在QSFP+同等封装的大小,拥有双工8路25Gbps的数据通道,带宽是原来100GE QSFP28 SR4的两倍,密度翻倍的QSFP DD光模块能极大地满足的数据中心流量的快速增长。
|
|