查看:
10900
回复: 8 |
求教关于复旦NFC芯片FM11NC08。
|
大灰狼嗷嗷
1
主题
1
回复 |
发表于2018-04-14 08:37:22
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
NFC小白,请教下这个芯片可以做读卡器吗?还是只能做卡片儿?
|
wait31415
2
主题
19
回复 |
发表于2019-04-02 13:26:21
|
显示全部楼层
3#
楼上不要误人子弟,可以的 FM11NC08 是复旦微电子公司开发的符合 ISO/IEC14443-A 协议的 NFC 通道芯片。 FM11NC08 分为两种子类型:FM11NC08S 和 FM11NC08I,FM11NC08S 可完成 SPI 接口和 NFC 非接触接口 之间的数据交互,FM11NC08I 可完成 I2C 接口和 NFC 非接触接口之间的数据交互。 ? FM11NC08 可以为只有接触接口的通用 MCU 提供一个非接触通道,使通用 MCU 可以和读卡 器或 NFC 手机进行实时的数据交互。非接触端口数据传输速率可达到 848Kbps。 ? FM11NC08 内置 8Kbit EEPROM,可用于通用 MCU 和 NFC 手机之间的非实时的数据交互, 比如:由 NFC 手机向 EEPROM 中写入配置信息,通用 MCU 空闲时再进行读取;或者设备运 行的 LOG 文件定时写入 EEPROM 中,NFC 手机可以在设备不上电的情况下读取 LOG 文件。 ? FM11NC08 具有非接触场能量对外供电功能,配合低功耗 MCU,可应用于一些便携式 NFC 应 用。 ? FM11NC08 配合外部主控 MCU,可以作为 NFC FORUM type4 TAG 使用 |
|