查看:
69089
回复: 46 |
PCB封装库0度图形制作标准.
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2018-04-17 11:04:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
标准前言: IPC-7351B以前的标准 做出规定封装摆放角度要晚于 EIA-481. 大部分半导体工厂不能立刻根据 IPC-7351B 做出调整, 而且IPC-7351B也没有EIA-481做的更加详细,所以工厂是在很长一段时间都继续执行EIA-481, 如果还是按照致 IPC-7351B以前的标准默认0度制作的制作的封装库. 绝大多数工程将无法直接使用.必须经过人工校对. 也就是经常看到SMT工厂贴反的问题.
标准制作目的: 本制作标准是指导PCB设计工程师做出直接适用于SMT工厂的PCB封装库. 在此0度 图形基础导出的角度信息, 工厂可以可直接,无需核对,可直接上机贴片. 这个标准只是规定了元件的 0 度图形画法, 焊盘尺寸还是需要遵守IPC-7351 最新的IPC-7351C 也会采用此标准.
标准规定: 只有一条非常简洁的规定: PCB封装库 0 度图形 和 元器件的包装方向 保持一致.
大部分数据手册中都有明确的规定且有标识出元件在包装内的摆放方式. 极个别没有话语权的小公司受制于封装厂,会出现角度乱摆的问题. 以下是标准应用举例:
例如这款封装制作工具 这个位置可以设置:
例SOD-123、LL-34、贴片LED(0603 LED、0805 LED)等等的二极管
封装库相关: 【分享】[教程]元件封装库你画对了吗? 应该这样摆放才对 封装库 0度 强烈建议电子工程师设计PCB时必须注意PCB封装库的极性及方向! 下面链接可以直接下载制作好的封装库. 嘉立创 SMT贴片 可贴列表 Altium Designer 集成库(正式版)
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2019-03-28 17:10:14
|
显示全部楼层
12#
有很大一部分元件基本上编带4个方向都会有出货。0度说实话只是一个美好的愿望。 除非是贴片厂自己供货和自己提供配套EDA封装库才能真正做到直接上机。 就目前JLC售卖的元器件估计也不会有100%一个方向编带的持续供货吧。 |
|||
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2019-04-02 18:52:02
|
显示全部楼层
14#
就比如说EL357这个料。商城经营的是TA编带,好像满世界都是在用TA这类。但是数据手册说了还有两外一种包装方式。不能否认他没有吧。 不光这个还有其他的4边脚的芯片我记得也很常见不同封装方向的。 难道我封装库要准备两份不同方向的封装么? 这个真有点搞不懂。哈哈哈。一会左下1,一会又是编带方向0度。LCEDA里的封装库也是各种方向。懵了。 |
|||
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2019-04-03 08:58:16
|
显示全部楼层
16#
是的。所以之前我说的意思是0度只是美好的愿望。只能像是LC这种自己经营物料和提供该物料配套封装库和提供SMT服务的企业才能说使用0度封装方向。普通贴片服务商不经营和提供封装的谁敢直接用0度。鬼知道客户发来的料是啥情况。
|
|