查看: 22234
回复: 67
SMT四期正式开始试运营
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2018-04-19 09:57:22 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

        SMT四期正式开始试运营, 先开放120种类物料, 作为试运营的用料. 试运营期间还有两个限制:

               1: 暂时只有1.0mm厚度的PCB可以使用扩展库物料.

               2: PCB数量要大于等于10  才能选用扩展库元件


        扩展的加入使得软件系统非常庞大.还是第一次正式上线对客户开放, 不排除还存在一些异常Bug之类的问题, 也不排除用到扩展的情况下无法按期交货,  还请各位好朋友轻轻的拍砖, 新媳妇需要磨合.

 

嘉立创SMT事业部          

2018-4-19                





深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
John
6
主题
276
回复
发表于2018-04-19 10:16:39   |  显示全部楼层
4#
喜大普奔
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部