查看:
3199
|
回复:
7
|
投票: 是否可以强制导出所有元件的BOM.
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2018-04-24 09:43:11
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
我们打算自写脚本导出BOM, 不再用AD自带的导出功能. 解决下面几个问题: 1: 错选(误操作,随便选了一个)TYPE选项, 导致部分零件无法输出BOM. 熟手需要容忍一下: 很多人不知道个选项的意义, 直接闭着眼睛乱选,很多起投诉都是这个原因导致。 例如:
2:无焊盘的元件, 不输出BOM. 大部分无焊盘的元件就是一些LOG之类的符号. 导出BOM也什么用. 例如:
3:识别是否是有使用嘉立创提供的集成库(封装库),解决搜索匹配问题。 投票楼下回复: 选项1: 【同意】 选贴2: 【不同意】(我有其他建议,见回复) 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
白马非马
0
主题
7
回复 |
发表于2018-04-24 10:18:53
|
显示全部楼层
2#
支持! 另:建议返单不要重搞这些文件! |
|