查看:
22424
回复: 12 |
LN3406/TX3410 DC DC 3.3V 1.8V 1.2V 电源转换IC
|
|||
视频转换设计
6
主题
19
回复 |
发表于2018-04-27 20:19:50
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
LN3406/XT3410是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压 DC/DC 调整器。
LN3406主要参数: 工作电压:1.8-5.5V 最大输出电流:800mA 最大工作效率:95% 静态电流:40μA 输出波纹:<±0.4% 封装:SOT-23-5L(可用SOT-23-5封装) XT3410主要参数: 工作电压:2.5-6V 最大输出电流:1500mA
最大工作效率:95% 静态电流:40μA 输出波纹:<±0.4% 封装:SOT-23-5L(可用SOT-23-5封装) 常用电压转换电路:
输出电压(VOUT)=0.6x(1+R1/R2)。 建议 R选用百 K 级电阻以降低待机功耗
LN3406采购链接(嘉立创):http://item.szlcsc.com/213083.html XT3410采购链接(嘉立创):http://item.szlcsc.com/213084.html |
|||
视频转换设计
6
主题
19
回复 |
发表于2018-05-07 11:38:45
|
显示全部楼层
4#
DCDC 还可以控制是否输出电压。LDO是没有的哦
|
|||
视频转换设计
6
主题
19
回复 |
发表于2018-05-23 08:39:53
|
显示全部楼层
7#
我的意思是 通过CE脚,也就是使能脚,来控制LN3406/TX3410是待机还是工作,你们都理解错意思。只不过这功能很多人都没用上而已。
|
|||
视频转换设计
6
主题
19
回复 |
发表于2018-05-25 10:13:07
|
显示全部楼层
9#
你厉害,刚不过你。
|
|