查看: 6523  |  回复: 15
强烈建议下单采用GERBER文件下单,好处多多,小批量及批量采取返单!
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复
发表于2018-05-04 13:47:29 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

现在很多工程师,可以说是50%的工程师都爱采用原文件发给厂家。他们的理由认为:

1)省事,省得学习转换GERBER文件

2)规避风险,发给你的是原文件,有问题就是厂家的

而这部分工程师,不知道这希望的两点一点也没有图到,我就说一点:版本不兼容的问题越来越多,如PROTEL DXP及AD软件,版本是越来越多,兼容性是越来越差,你的版本打开可能没有问题而我们打开可能就有问题,而这种问题是无法发现,出现版本不兼容而导致的口质投诉每天都有,一旦出现品质问题,结局如何呢?

1)不省事,你得投诉,嘉立创得帮你查找问题,如果发现是不兼容引起的问题,如果能返工我们就帮你返一下工,如果不能返工得重做,我们只帮你担一半的费用,所以一点也不省事,出现了问题费钱费力费时

2)规避风险了没有,一点也没有,像这种版本不兼容的问题出现问题,风险是共担的,而不是厂家全帮你去担这个责任

 

结论:所以要想省事,风险最小,那就是打样的时候采取用GERBER文件下单能把错鋘风险降到最低,最少不存在版本不兼容的问题!

为此:后面不排除需要下SMT订单的首要前提必须是GERBER 文件下单 不然风险太大

当然在此顺便再次宣传一下:小批量生产一定要记得订单返单!

深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
Echo
35
主题
536
回复
发表于2018-05-04 14:08:41   |  显示全部楼层
4#

怎么建议都没用的,大多数人都是安于现状,不喜欢学习新技能新知识的。

可以适当提高非GERBER文件下单的费用,一方面为你们多付出的精力买单,另一方面也促使懒惰的人为了省钱去学习新的技能。

ECHO Studio http://www.uimeter.com
Echo
35
主题
536
回复
发表于2018-05-04 14:12:26   |  显示全部楼层
6#
发表于2018-05-04 14:11:09  5# 很多价格都达到了极致,没有太大的空间可以调节,所以只能建议,后续调节的重点在于SMT,初步对于SMT打样的,方案一:1)...
建议没用的。说一万遍,不如加一次钱管用。
ECHO Studio http://www.uimeter.com
Echo
35
主题
536
回复
发表于2018-05-04 14:13:13   |  显示全部楼层
7#
发表于2018-05-04 14:11:09  5# 很多价格都达到了极致,没有太大的空间可以调节,所以只能建议,后续调节的重点在于SMT,初步对于SMT打样的,方案一:1)...
SMT打样,早日支持双面板吧,毕竟单面器件的板子太少了。
ECHO Studio http://www.uimeter.com

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部